请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWRL6432AOP 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具与软件:
您好、TI 专家:
我的客户询问我们是否可以 使用第二个 UART 端口将二进制 FW 映像烧录到 QSPI 闪存而不是 RS232_TX/RX 端口?
我们知道 TI 的 UniFlash GUI 使用 RS232_TX/RX (引脚 H4 / G2)将二进制固件映像烧录到闪存中。 但是、根据数据表、还有另一个 UARTA_TX/RX 端口(引脚 K3/J3)。 我们是否可以使用此 UARTA_TX/RX 来烧录 FW 映像?

此致、Jesse。