This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP236:TMP235/236系列温度传感器的热设计

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOTMP35, TMP236, TMP235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1383976/tmp236-thermal-design-of-tmp235-236-series-temperature-sensor

器件型号:TMP236
Thread 中讨论的其他器件: TMP235、ISOTMP35

工具与软件:

亲爱的朋友

我的应用是防止线性 MOSFET 因可能严重/过载使用而过热。  MOSFET 是表面安装的、其漏极连接到 PCB 顶部的一条铜。 我的计划是将 TMP236A2DCKR 安装在 MOSFET 附近、并通过 Kafuter K-5204K  硅树脂粘合剂将其主体粘附在同一个铜上。  我的问题是:

1.我的方案是否足以让传感器感知 MOSFET 的真实外壳温度?

2.我是否应该/可以将 TMP236的引脚1和引脚5连接到同一铜层?

3.在这类应用中有没有其他更好的散热设计?

 

此致

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    您的 MOSFET 将处于多高的电压? 除了 TMP236封装体的热膏连接外、它是否以电气方式与铜连接?

    如果该焊盘接地、我只会将 TMP236的引脚1和5连接到铜焊盘、否则它们应保持悬空。

    此致

    - Alex Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex

    施加到 MOSFET 漏极的电压指定为30V (最大值)  

    如果 TMP236的引脚1和引脚5只能连接到 GND (引 脚2)、则没有引脚以电气方式连接到目标覆铜区。

    因此、似乎唯一的热路径是 TMP236的主体粘在相关铜上。 它足够好吗?

    在这种情况下、通过 TMP236的输出数据计算 MOSFET 外壳温度时 TMP236体内的热阻估计是多少?

    此致

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    谢谢您让我知道 MOSFET 漏极电压、我肯定不会将 TMP235的任何引脚连接到30V。

    如果您对其他器件感兴趣、我推荐使用 隔离式模拟温度传感器 ISOTMP35。 ISOTMP35在隔离式封装中使用 TMP235芯片、其增益和失调电压与 TMP236略有不同、但在其他方面非常相似。 我认为 ISOTMP35非常适合您的应用、因为 ISOTMP35被设计为直接连接到正常温度传感器无法直接连接的高压 FET、散热器、汇流条和铜焊盘。 以下是我所想到的一个示例:

    在此示例中可以看到、ISOTMP35直接连接到 MOSFET、无需热环氧树脂。 ISOTMP35的额定工作电压为700V DC、因此它为您的应用提供的隔离绰绰有余。 与在 TMP236的封装体与铜之间使用热环氧树脂相比、直接连接的主要优势是通过直接金属连接实现更快的热响应。

    如果您仍想使用 TMP236、则数据表中有热阻信息(您需要结至电路板热阻):

    此致

    - Alex Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex

    感谢您的推荐。

    ISOTMP35很棒、我在搜索传感器时注意到了它。 不幸的是、我也找不到地方购买它、甚至只有10个样片用于原型设计。

    TI 或 Mouser / RS 组件等分销商不提供该产品。 您知道我可以从哪里购买它吗?

    谢谢你。

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    ISOTMP35仅在大约一个月前发布到市场、因此您在查看时可能尚未完全发布和可用。 通过查看汽车级产品页面(https://www.ti.com/product/ISOTMP35-Q1)、可以看到 目前有7000多个库存。 您应该可以从 TI.com 购买。

    我希望这对您有所帮助。

    - Alex Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex

    感谢您提供的信息。

    但是、订单页面显示"缺货"。  

     

    任何帮助都将非常感谢。

    此致

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    您是否有 TI 帐户? 如果您不需要、请创建一个、然后登录、我确认 TI.com 商店有数千件库存可供购买。

    谢谢

    - Alex Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex

    您是指"myTI"帐户? 我有一个问题、否则我无法在这里发布问题。

    我通过帐户登录购买了其他器件。  但此器件"缺货"。

    可能是该库存尚未打开进行订购。

    此致

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    感谢您提醒我们注意这一点。 我正在与我们的营销团队合作、以解决该问题。 我会在周一更新该主题、那时我了解更多信息、希望该主题能在那时得到解决

    谢谢你

    - Alex Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我还没有收到关于此问题已得到解决的消息、但我们已经确定了此问题、我们的销售团队应尽快解决此问题。 在我确认您应该能够看到 ISOTMP35清单后、我将回复该线程。

    感谢您的耐心。

    此致

    - Alex Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    我收到我们销售团队的消息、说您现在应该能够从 TI.com 购买 ISOTMP35、请确认是否可以。

    谢谢

    - Alex Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex

    是的、我可以查看库存并为其下单。

    非常感谢您的帮助。

    Tony  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    太棒了,很高兴我能提供帮助。 如果您对 ISOTMP35的使用有疑问、请在 E2E 上再次联系。

    此致

    - Alex Thompson