主题中讨论的其他器件: AWRL6432、 AWR6843
工具与软件:
尊敬的 TI 专家
您好!
我计划在 AWR6843AOP 中使用从 AWRL6432中学到的知识。
此外、我使用了一个演示、按我的预期、演示仅处理 MSS 中具有 HWA 的信号、而不使用 DSS。
因此、我很好奇这些功能是否可行。
0.执行可能性。
-是否可以在 AWR6843AOP 中使用 BPM 创建像 AWRL6432这样的雷达立方体?
( Tx1+ tx2/Tx1-tx2)
使用相位差的加法和减法
1. bpm
我要使用 BPM、因为有 SNR 增益。
我尝试使用该配置文件。 ( profile-2dbpm.cfg ),所以我想检查雷达传输方法是否在 BPM 中运行,
有办法检查吗?
2.使用3个 Rx 天线。

AWR6843AOP 具有3Tx/4Rx、但我想使用2Tx/3Rx。
是否可以使用3Rx?
根据 rangeprohwa 代码(屏幕截图),它我使用3 Rx ,错误发生。
请分享您的操作。
谢谢
此致
郑真勋