This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOP:在 AWR6843AOP 中启用 BPM 功能

Guru**** 2554650 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOP, AWRL6432, AWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1384644/awr6843aop-enable-bpm-function-in-awr6843aop

器件型号:AWR6843AOP
主题中讨论的其他器件: AWRL6432AWR6843

工具与软件:

尊敬的 TI 专家

您好!  

我计划在 AWR6843AOP 中使用从 AWRL6432中学到的知识。  

此外、我使用了一个演示、按我的预期、演示仅处理 MSS 中具有 HWA 的信号、而不使用 DSS。

因此、我很好奇这些功能是否可行。

0.执行可能性。

-是否可以在 AWR6843AOP 中使用 BPM 创建像 AWRL6432这样的雷达立方体?

( Tx1+ tx2/Tx1-tx2)  

使用相位差的加法和减法 

1. bpm  

我要使用 BPM、因为有 SNR 增益。

我尝试使用该配置文件。  ( profile-2dbpm.cfg ),所以我想检查雷达传输方法是否在 BPM 中运行,

有办法检查吗?

2.使用3个 Rx 天线。

AWR6843AOP 具有3Tx/4Rx、但我想使用2Tx/3Rx。

是否可以使用3Rx?  

根据 rangeprohwa 代码(屏幕截图),它我使用3 Rx ,错误发生。

请分享您的操作。

谢谢

此致

郑真勋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *** +问题*********

    3. adc 格式

    AWRL6432 ADC 格式是实数 ,所以可以在 AWR6843 ADC foramt 中设置为实数吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿金铉、

    感谢您对实施问题的解答。 我需要花一两天的时间来研究第一组问题、但对于最后一个问题、没有真正格式的6843 ADC 数据。 但是、您可以通过从雷达立方体中获取所有样本的实部来实现这一点-如果使用小端字节序、则应为每个样本的上半字。

    此致、

    Kristien  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kristien、

    我期待你的答复。

    谢谢

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能在此处提供您的帮助吗?

    此致、

    Victor Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿金铉、

    我很抱歉耽误了您的联系。 我将在下面回答您的问题:

    0. AWR6843AOP 的雷达立方体格式应与 AWRL6432的格式相匹配。 唯一的区别是 AWRL6432具有一个额外的格式、该格式大致由线性调频脉冲、天线、距离结构组成。

    1.最简单的方法是在传感器视轴上设置角反射器或其他强反射物体、并在 TDM 中配置设备时使用 DCA1000捕获原始 ADC 数据、然后将其与 BPM 中的数据进行比较。 BPM 数据应强约3dB。

    如果您希望测量通过太空传播的 BPM 信号、则要困难得多、因为需要昂贵的设备来进行高频线性调频脉冲信号的下变频、然后测量功率或频谱。

    2.有两个原因,为什么使用3 Rx 天线可能不起作用。  Ping/Pong EDMA 方案仅支持2根和4根 Rx 天线、这是它根本不能正常工作的主要原因。 此外、一些处理步骤通常针对4的倍数的虚拟天线阵列进行了优化。 但是、应该存在一个未优化的默认情况、该情况在虚拟天线不是4的倍数时使用。

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kristien、

    关于问题2、AWRL 6432也有3个 Rx、我不明白为什么 EDMA 在偶数 RX 天线上工作。

    我认为6432的 ADC 缓冲器将如上所示形成、对吧?

    (与6432不同、ADC 值将是复数值、但在范围内、DPU 将仅由 HWA 执行复数值中的实值。)

    我还优化了虚拟天线、如6432。

    +)您是否还可以检查 BPM 方法的配置文件?

    ChannelCfg 7 5 0

    (Tx0 / Tx2使能 | Rx0 / Rx1 / Rx2使能)

    切换配置

    0 0 0 0 0 0 0 0 5

    1 1 0 0 0 0 0 5  

    (TX 0/Tx 2启用)

    BPM 配置

    -1 1 0 1

    如果我按此方式进行设置、那么在第二个 Chrip 中传输第一个线性调频脉冲的相反相位是正确的吗?

    谢谢

    此致

    郑真勋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿金铉、

    我将邀请我们的一位工程师对 EDMA 和 ADC 缓冲器发表更多意见。 他们应该在第二天或第二天内与您联系。

    感谢您的耐心等待、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:金铉:

    我认为6432的 ADC 缓冲器将如上所示形成、对吧?

    (与6432不同、ADC 值将是复数值、但在范围内、DPU 将仅由 HWA 执行复数值中的实值。)

    似乎你正在尝试在复杂模式下启用6843、然后仅使用它的实部。  但这不是正确的方法。  因为实际模式下的 ADC 输出不等于复杂模式下 ADC 输出的实部(在数字逻辑中、在 ADC 复杂模式下有一些移频和下采样)。   

    您将需要在实模式下对 AWR6843 ADC 进行编程。  但 AWR6843演示实际上并不支持实际的 ADC 模式。   让我们继续通过电子邮件主题进行讨论。  

    +)您是否还可以检查 BPM 方法的配置文件?

    在 AWR6843 OOB 演示(使用 DSP)中、支持 bpmCfg。  

    1) 1)借助此 bpmCfg CLI、射频前端将通过 mmwave_addBpmChirp 对 BPM 线性调频脉冲配置进行编程  

    2)同时、信号处理链将支持 BPM 解调(在多普勒 FFT 程序中)。

    AWR6843AOP OOB 不支持 bpmCfg、因此它实际上不会在雷达前端中启用 bpm 模式、也不会在信号链中应用 BPM 解调。  因此、您需要以与 AWR6843演示(使用 DSP)类似的方式自行添加支持功能

    此致!

    Zigang