This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:使用人员跟踪示例运行生命体征时出现解析错误、心率输出不正确

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, MMWAVEICBOOST, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1386439/iwr6843aopevm-parsing-error-when-running-vital-signs-with-people-tracking-example-heart-rate-not-being-output-correctly

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOSTIWR6843ISK

工具与软件:

我尝试使用  IWR6843AOPEVM 运行人员跟踪生命体征示例(雷达工具箱- 2.10.00.04)、但遇到了一些问题。 我 使用 micro USB 仿真器端口(不使用 MMWAVEICBOOST)直接从 PC 连接到 IWR6843AOPEVM。

初始设置:

  • 已下载最新的 Radar Toolbox (2.10.00.04)-此版本中的所有软件和二进制文件
  • 将预编译的二进制文件(VITICE_SIGDS_TRACKING_6843AOP_demo.bin)加载到 IWR6843AOPEVM 中
  • 打开 Industrial_VIsualizer.exe
    • 为器件选择 xWR6843
    • 设置 COM 端口
    • 已成功连接  
    •  从使用人员跟踪的生命体征中选择了正确的线性调频脉冲配置文件(VITIC_SIGDS_AOP_2m.cfg)
  • 单击"Start and Send Configuration"(开始并发送配置)

运行后、 工业可视化工具乍一看似乎正常运行、但它绝不会显示任何接近正确的东西作为心率。  

进一步检查后、控制台将输出以下错误消息:

  • 警告 [parseFrame.py:126]帧数据包长度读取不等于帧标头中的 totalPacketLen。 后续帧可能会被丢弃。

我尝试了多个早期版本的软件和二进制文件(2.00.00.06 & 1.30.01.03)、但这无法解决问题。 我还使用 IWR6843ISK 尝试了适当的二进制文件、配置和软件执行此过程、结果类似。 我还尝试了2台计算机,一台相当新的开发工作站笔记本电脑和第二 台工程级工作站台式机,两者都有上面显示的错误。 以寻求有关调试的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您发送编修! 您可以分享您的设置的照片吗? 如何安装设备?设备与人之间的距离是多少? 场景中是否有吊扇或 HVAC 单元等东西?

    谢谢!

    Angie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    雷达中的可视化工具工具箱存在问题  2.00.00.06。

    请使用雷达工具箱 1.30.01.03中的可视化工具

    您可以在以下位置找到可视化工具

    radar_toolbox_1_30_01_03\tools\visualizers\videos、Industrial_Visualizer

    我们将更新可视化工具以纠正心率

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这起作用了! 感谢您提供此解决方案!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道它得到了解决

    此致