工具与软件:
嗨、团队:
对于 AWRL6432、我有一个有关此命令的问题
compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
对于 AWRL6432、我有一个有关此命令的问题
compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000


您好、Shawn:
您从哪里得出结论
此致!
Zigang
尊敬的 Zigang:
我理解您的程序。
的初始阶段
线性调频脉冲0:TX1 0度、TX2 0度
线性调频脉冲1:TX1 0度、TX2 180度
所以、
TX1-RX1 (虚拟1)、TX1-RX2 (虚拟2)、TX1-RX3 (虚拟3)均等于(Chirp1+Chirp0)->2*TX1 (相位:0deg)。
TX2-RX1 (虚拟4)、TX2-RX2 (虚拟5)、TX2-RX3 (虚拟6)都等于(Chirp1-Chirp0)->2*TX2 (相位:180度)。
考虑命令的格式
compRangeBiasAndRxChanPhase 0 1 0 1 0 1 0 -1 0 -1 0 -1 0
请帮助查看我理解中的错误。
此致、
Shawn
您好、Shawn:
您可以参考以下 e2e 主题:
此致!
Zigang