This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:如何理解 compRangeBiasAndRxChanPhase 的价值

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1390913/awrl6432-how-to-understand-the-value-of-comprangebiasandrxchanphase

器件型号:AWRL6432

工具与软件:

嗨、团队:

对于 AWRL6432、我有一个有关此命令的问题

compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000
在用户指南中、此命令的描述如下:
TI EVM 和 antennaGeo 的虚拟天线图形如下所示:
如果我们选择 BPM 波形、则相位应为:
虚拟天线1-3与虚拟天线4-6或相同
虚拟天线1-3与虚拟天线4-6相对。
 
但虚拟天线1、3、5的相位补偿似乎设置为1、虚拟天线2、4、6的相位补偿设置为-1。
您能帮助我理解吗?
此致、
Shawn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    您从哪里得出结论  

    如果我们选择 BPM 波形、则相位应为:
    虚拟天线1-3与虚拟天线4-6或相同
    虚拟天线1-3与虚拟天线4-6相对。
     
    让我们举例说明虚拟天线1 (TX1-RX1)和可视天线4 (TX2-RX1)之间的情况。  使用 BPM 模式时、这两个虚拟天线之间始终存在  
    线性调频脉冲0:(TX1-RX1)+(TX2-RX1)
    线性调频脉冲1:(TX1-RX1)-(TX2-RX1)
    您需要进行 BPM 解调以解调虚拟运算#1和#4
    TX1-RX1 =(chirp0 + chirp1)/2;
    TX2-RX1 =(chirp0 - chirp1)/2;
    我们知道虚拟天线1和4之间存在180度的相位偏移、所以在 BPM 解调后、我们现在可以应用相位补偿。  如果您发现此过程有任何问题、请告诉我。
    原因  

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zigang:

    我理解您的程序。

    的初始阶段  

    线性调频脉冲0:TX1 0度、TX2 0度

    线性调频脉冲1:TX1 0度、TX2 180度

    所以、

    TX1-RX1 (虚拟1)、TX1-RX2 (虚拟2)、TX1-RX3 (虚拟3)均等于(Chirp1+Chirp0)->2*TX1 (相位:0deg)。

    TX2-RX1 (虚拟4)、TX2-RX2 (虚拟5)、TX2-RX3 (虚拟6)都等于(Chirp1-Chirp0)->2*TX2 (相位:180度)。

    考虑命令的格式  

    compRangeBiasAndRxChanPhase 0 1 0 1 0 1 0 -1 0 -1 0 -1 0

    请帮助查看我理解中的错误。

    此致、

    Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    TX1和 TX2之间存在180度的相位差。   

    RX1与 RX2之间还有180度的相位差、RX2与 RX3之间也有180度的相位差。 因此、三个 RX 之间的相位为[1 -1 1]。

    将这两个因素结合在一起时、所有视觉天线之间的相移就会发生

     [[1 -1 1]、 -1*[1 -1 1]]=>[1 -1 1 -1 1 -1]

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zigang:

    了解。 谢谢! 您能告诉我 RX 中180度相位差的来源吗?

    此致、

    Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    您可以参考以下 e2e 主题:

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1289288/awrl6432-phase-shift-of-lambda-between-awrl6432boost-rx-channels/4928166

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zigang:

    感谢您的答复。

    此致、

    Shawn