This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:与 AWR1843升压 EVM 类似、可以在定制电路板中使用 RO4450F 材料而不是 Rogers4835材料

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1390267/awr1843boost-can-use-material-ro4450f-instead-of-rogers4835-material-for-custom-board-as-similar-to-awr1843-boost-evm

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1843

工具与软件:

大家好!

是否可以 使用 RO4450F 而不是 Rogers4835材料 作为根据其对于包括 AWR1843和天线设计的定制传感器板的供货情况建议的 PCB 制造商?

天线 检测范围和/或横截面检测、热损耗或其他任何性能问题是否都会引起。

请确认我们是否可以将材料 RO4450F 用于 AWR1843和 Antenna、代替 AWR1843升压层堆叠中 Rogers4835Rogers4835。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们无法确认它是否可行。 您将需要在 HFSS 上模拟模型、并可能使用新材料重新调整转换。

    贵公司是否已与 TI 签署 NDA? 完成该操作后、我们便可提供加密的 HFSS 模型、您需要更改材料并对参数进行仿真以进行确认。  

    此致、

    Aydin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)如果可能、可由 TI 团队使用(HFSS) 高频结构仿真器进行仿真 、并根据需要使用 AWR1843boost 参考设计或我们的定制板重新调整 RO4450F 材料转换、并与我们分享结果。
    2)其他选项根据建议,您可以 提供有关加密 HFSS 模型的指导 ,以更改我们的材料和模拟参数。 (对于此类信息、我们已经与 TI 签订了 NDA)。 但是 、要执行 HFSS 模型、我们没有任何 HFSS 工具、我们可以获取这方面的在线工具支持吗、或者任何其他可能的方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pradip:

    如果发生任何更改、客户应对仿真负责。 遗憾的是、我们没有任何有关 HFSS 的指南。 但是、如果需要、我们很乐意协助您进行电路板的原理图/布局审核。

    此致、

    Aydin