请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843BOOST 主题中讨论的其他器件:AWR1843、
工具与软件:
大家好!
是否可以 使用 RO4450F 而不是 Rogers4835材料 作为根据其对于包括 AWR1843和天线设计的定制传感器板的供货情况建议的 PCB 制造商?
天线 检测范围和/或横截面检测、热损耗或其他任何性能问题是否都会引起。
请确认我们是否可以将材料 RO4450F 用于 AWR1843和 Antenna、代替 AWR1843升压层堆叠中 Rogers4835Rogers4835。