请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-TUSS4470 Thread 中讨论的其他器件: Energia
工具与软件:
按照用户指南(slau822a.pdf)的说明连接了 BOOSTXL-TUSS4470。 我还验证了跳线 J6 (短接3-4和5-6)和 J8 (1-2和3-4)
已下载 GUI、但在 GUI 上、我一直将 VDRV Rdy 设置为0 (Redbackground)
我仅使用 USB 连接、未完成额外电源连接(请查看随附的图像以获取参考)
我还想通过一个简单的 C 应用程序(已安装 CCS)尝试一下、并想知道是否有任何应用程序代码可以做到这一点。
谢谢
-maheshG