This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-TUSS4470:开始使用:TUSS44x0 EVM

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-TUSS4470, ENERGIA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1392956/boostxl-tuss4470-getting-stared-with-tuss44x0-evm

器件型号:BOOSTXL-TUSS4470
Thread 中讨论的其他器件: Energia

工具与软件:

 按照用户指南(slau822a.pdf)的说明连接了 BOOSTXL-TUSS4470。 我还验证了跳线 J6 (短接3-4和5-6)和 J8 (1-2和3-4)

已下载 GUI、但在 GUI 上、我一直将 VDRV Rdy 设置为0 (Redbackground)

我仅使用 USB 连接、未完成额外电源连接(请查看随附的图像以获取参考)

我还想通过一个简单的 C 应用程序(已安装 CCS)尝试一下、并想知道是否有任何应用程序代码可以做到这一点。

谢谢

-maheshG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待响应!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mahesh:

    感谢您在传感器论坛发帖!

    1. 我一直将 VDRV Rdy 设为0 (Redbackground)
      1. 请将 VDR_HI_Z 寄存器设置更改为"Not Hi Z"、这应该会清除您看到的 VDR Rdy 问题。 由于器件默认为高阻态设置、因此每次启动时都必须执行此操作。
    2. 我还想通过一个简单的 C 应用程序(已安装 CCS)尝试一下、并想知道是否有任何应用程序代码可以做到这一点。
      1. 我们提供了可 在此处下载的 Energia 示例、我认为您可以从此处将 Energia 示例导出为 C 语言的 CCS 代码

    我希望这有助于我知道是否还有任何其他问题可以帮助我解决!

    此致!

    Isaac