This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243BOOST:SNR 计算。

Guru**** 2544630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1388440/awr2243boost-snr-calculation

器件型号:AWR2243BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR2243

工具与软件:

您好!

我正在计算 RCS 为10 m2的角反射器的 SNR。

线性调频脉冲配置:

c_ms = 299792458;光速百分比(以 m/s 为单位)
Sigma_dbsm = 10;% RCS (以 dBsm 为单位)
fc = 77e9;载波频率百分比(以 Hz 为单位)
PT_dBm = 13;传输功率百分比以 dBm 为单位
GT_dB = 10.85;发送器增益百分比(以 dB 为单位)
GR_dB = 10.85;接收器增益百分比(以 dB 为单位)
R_m = 3.2217;百分比范围以米为单位
Ramp_End_Time = 88.07e-6;斜升结束时间百分比(以秒为单位)
ADC_ADC = 6.4e-6;Start_Time 启动时间百分比(以秒为单位)
NC = 255;线性调频脉冲数百分比
nf_db = 13;噪声百分比值、以 dB 为单位
RX_GAIN_dB = 94;接收器增益百分比(在后处理数据中看到)
这些是我使用的配置、右边是我获得的输出。



我将使用此公式进行计算。
我对 Gr、Gt 值的价值有疑问。 在哪里可以获得 awr2243的这些值?
此外、Tmeas = N*Tc
其中 Tc 是线性调频脉冲时间=空闲时间+斜坡结束时间(如果错误、请改正)
N =编号 线性调频脉冲数

F 是接收器的噪声系数、对吧?
awr2243的噪声系数为13db。我是否采用这个值、或者是否有其它公式来得到 F?
 
我所做的是、对于两种天线增益、取图中的值为10.85dB。 如果我错了、请更正我。
此外、经过后处理后、显示的 Rx 增益为94dB。 (我在线性调频脉冲配置中将其保持为30dB、这可以在上面的图中看到)
如数据表中所述、当 awr2243雷达的最大 Rx 增益为52db 时、甚至还可能实现这一目标。


最后、我在该方程式中输入的值分别以单位表示:

c_ms = 299792458;光速百分比(以 m/s 为单位)
Sigma_dbsm、单位为 m2
fc = 77e9;载波频率百分比(以 Hz 为单位)
PT_IN 功率
Gt
以线性标度显示 Gr
R_m = 3.2217;百分比范围以米为单位
Ramp_End_Time = 88.07e-6;斜升结束时间百分比(以秒为单位)
ADC_ADC = 6.4e-6;Start_Time 启动时间百分比(以秒为单位)
如果需要任何单位转换、请更正我。

此致、
Ajit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ajit、

    请给我,直到明天,以计算从我身边,并返回给你。  

    此致、

    Aydin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aydin:

    当然没有问题。
    您还能否分享一下我们如何根据 mmWave Studio 中的后处理输出计算 SNR。
    这是要使用的图形以及如何使用图形方法进行计算。

    此致、
    Ajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ajit、  

    根据 FFT、SNR 是从基音峰值到本底噪声测量的。 类似地、在毫米波后处理中、从反射音调的峰值到本底噪声水平进行测量将确定 SNR。 它还应显示在工作室的检测结果下。 我根据您的值计算了 SNR、结果为~57dB。 请注意、SNR 测量取决于本底噪声、进行测量的环境会影响测量值、理想情况下是消声室。  

    此致、

    Aydin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aydin:

    您能否分享您正在使用的公式、以及我在之前的聊天中就 Tmeas 和 F 值提出的疑问、例如如何获取这些?
    57db 与后处理值相差很多。
    Studio 的输出值为39db。
    您能解释一下计算的细节吗? 那会很有帮助。

    此致、
    Ajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ajit、  

    我使用的是 SNR 公式和 Tmeas、就像上面 NF IF 13dB 的情况一样  

    请记住、理论上的 SNR 是理想的、将比测量好得多、尤其是在噪声环境中进行测量时。 在消声室中进行测量是理想情况、这不是一个同类比较。  

    此致、

    Aydin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aydin:

    实际上、我们正在计算的是我同意的理想情况、但对于工作室、 它使用什么公式来获得 SNR 值、因为它还将原始数据用于我们正在试验的任何环境。

    就像在接收电源中、您添加了4db 噪声补偿、那么是否有任何类似我们需要输入 SNR 公式的内容?

    如果有、您可以在此处添加相同的内容吗?

    我将使用以下 MATLAB 代码进行计算:

    函数 snr_db = radar_snration_calculation ()
    %常量
    Kb = 1.38e-23;以 J/K 为单位的%玻尔兹曼常数
    T = 290;以 K 为单位的系统温度百分比
    Sigma_dbsm = 10;% RCS (以 dBsm 为单位)
    PT_dBm = 13;传输功率百分比以 dBm 为单位
    GT_dB = 10.85;发送器增益百分比(以 dB 为单位)
    GR_dB = 10.85;接收器增益百分比(以 dB 为单位)
    R_m = 6.2535;百分比范围以米为单位
    Ramp_End_Time = 88.07e-6;斜升结束时间百分比(以秒为单位)
    ADC_ADC = 6.4e-6;Start_Time 启动时间百分比(以秒为单位)
    NC = 1;线性调频脉冲数百分比
    nf_db = 13;噪声百分比值、以 dB 为单位
    L_dB = 30;%系统损耗以 dB 为单位
    计算目标时间(tot)百分比
    tot = NC *(Ramp_End_Time - ADC_ADC Start_Time);
    %将 dB 值转换为线性标度
    PT = 10^((Pt_dBm - 30)/ 10);将 dBm 转换为瓦特百分比
    Gt = 10^(GT_dB / 10);
    Gr = 10^(Gr_dB / 10);
    Sigma = 10^(sigma_dbsm / 10);
    NF = 10^(nf_dB/10);
    L =^μ H (L_dB / 10);
    %波长计算
    c_ms = 3e8;光速百分比、单位为 m/s
    fc = 77e9;载波频率百分比(以 Hz 为单位)
    λ_m = c_ms / fc;%波长(以米为单位)
    %计算线性标度中的 SNR
    SNR = Pt * Gt * Gr * lambda_m^2 * sigma * tot /((4 * pi)^3 * KB * T * NF * L * R_m^4);
    将 SNR %转换为 dB
    SNR_dB = 10 * log10 (SNR);
    %显示结果
    fprintf ("SNR (线性):%e\n"、SNR);
    fprintf ("SNR (dB):%f dB\n"、SNR_dB);
    结束
    %调用函数来计算和显示 SNR
    snr_db = radar_snration_calculation ();


    此致、
    Ajit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aydin:

    这是我用于获取 SNR 的其他代码、此处我将单独计算接收功率和噪声功率、然后尝试获取 SNR。 如有任何问题、请进行更改。 我使用的是系统损耗、我从其他一些用户那里获得的系统损耗、他们对 SNR 计算有疑问、这就是我使用 L 的原因 这背后的任何逻辑,我也不知道。

    我观察到的一种情况是、当我增加 L 值时、我的值更接近所需的 SNR。 因此、如果有任何计算或公式可获得此 L (系统损耗)、请提供相同值。

    函数[PR_dBFS、SNR_dB]= RADAR_POWER_AND_SNR_CALIBRATION ()
    %常量
    Kb = 1.38e-23;以 J/K 为单位的%玻尔兹曼常数
    T = 290;以 K 为单位的系统温度百分比
    Sigma_dbsm = 10;% RCS (以 dBsm 为单位)
    PT_dBm = 13;传输功率百分比以 dBm 为单位
    GT_dB = 10.85;发送器增益百分比(以 dB 为单位)
    GR_dB = 10.85;接收器增益百分比(以 dB 为单位)
    R_m = 3.4;范围百分比(以米为单位)
    Ramp_End_Time = 88.07e-6;斜升结束时间百分比(以秒为单位)
    ADC_ADC = 6.4e-6;Start_Time 启动时间百分比(以秒为单位)
    NC = 1;线性调频脉冲数百分比
    nf_db = 13;噪声百分比值、以 dB 为单位
    L_dB = 7;%系统损耗以 dB 为单位
    Antenna_loss =-4;天线损耗百分比
    Rx = 30;接收器增益百分比(以 dB 为单位)
    计算目标时间(tot)百分比
    tot = NC *(Ramp_End_Time - ADC_ADC Start_Time);
    %将 dB 值转换为线性标度
    PT = 10^((Pt_dBm - 30)/ 10);将 dBm 转换为瓦特百分比
    Gt = 10^(GT_dB / 10);
    Gr = 10^(Gr_dB / 10);
    Sigma = 10^(sigma_dbsm / 10);
    NF = 10^(nf_dB/10);
    L =^μ H (L_dB / 10);
    %波长计算
    c_ms = 3e8;光速百分比、单位为 m/s
    fc = 77e9;载波频率百分比(以 Hz 为单位)
    λ_m = c_ms / fc;%波长(以米为单位)
    天线损耗百分比
    AL = 10^(Antenna_loss / 10);
    %计算线性标度中的接收功率
    Pr = Pt * Gr * Gt * lambda_m^2 * AL * sigma /((4 * pi)^3 * R_m^4)* 1000;
    将收到的功率%转换为 dBm
    PR_dBm = 10 * log10 (PR);
    将收到的功率百分比转换为 dBFS
    PR_dBFS = PR_dBm - 13 + Rx;%减去转换因子并添加30dB RX 接收器增益
    以线性标度计算噪声功率百分比
    b = 1/tot;带宽百分比以 Hz 为单位
    NoisePower = Kb * T * B * NF * L;%噪声功率(单位为瓦特)
    %将噪声功率转换为 dBm
    NoisePower_dBm = 10 * log10 (NoisePower * 1000);将功率百分比转换为 mW、然后再转换为 dBm
    %计算 SNR (以 dB 为单位)
    SNR_dB = PR_dBm - NoisePower_dBm;
    %显示结果
    fprintf ('接收功率(线性):%e W\n'、PR);
    fprintf ('接收功率(dBm):%f dBm\n'、PR_dBm);
    fprintf ('接收功率(dBFS):%f dBFS\n'、PR_dBFS);
    fprintf ('噪声功率(线性):%e W\n'、NoisePower);
    fprintf ('噪声功率(dBm):%f dBm\n'、NoisePower_dBm);
    fprintf ("SNR (dB):%f dB\n"、SNR_dB);
    结束
    %调用该函数以计算和显示接收到的功率和 SNR
    [PR_dBFS、SNR_dB]= RADAR_POWER_AND_SNR_CALIBRATION ();

    此致、  
    Ajit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ajit、

    在这种情况下、引入更多损耗并不是正确的方法。 如果损耗较高、峰值将低得多。 但是、在测量中、我们能够匹配峰值、但本底噪声不是平坦的、很明显、测量是在具有多个反射的噪声环境中完成的。 为了更接近理想情况、应在具有类似反射器的理想环境中进行测量。 请尝试在噪声较低的环境中重复测量并观察本底噪声。

    此致、

    Aydin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aydin:

    当然很快会在消声室中进行尝试。 目前您能否在此处检查我的代码中的 SNR、并纠正是否遗漏或转换了任何参数。 真的很有帮助。

    另外、演播室究竟是如何根据图或公式计算 SNR?
    您能简要介绍一下吗?

    此致、
    Ajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ajit、

    当然可以、请给我一两天的时间、与我们的 固件团队一起检查此问题 并与您联系、我会在此期间查看您的 MATLAB 代码。

    此致、

    Aydin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aydin:

    是否有任何有关 SNR 的更新?

    此致、
    Ajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ajit、  

    与团队跟进、Studio 通过获取峰值与平均本底噪声来测量图中的 SNR。

    我还与系统团队再次讨论了计算、我想澄清几个要点。 首先要确保公式中的线性调频脉冲数仅应为1个、在本例中为 Tc 为94uS 的线性调频脉冲。 在损耗方面、应考虑4dB 迹线损耗加上 LO 导致的~10dB 相位噪声。 很抱歉、我在 Matlab 方面遇到了问题、无法运行代码、但请检查下面的计算、包括额外的10dB 损耗。  

    此致、

    Aydin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aydin:

    我想这可能应该可以做到、工作室输出接近40 dB、我们将获得48 dB、所以我应该将8 dB 的损失作为环境和干扰损失。 此外、我们从 Studio 计算理想的 SNR 值和实际值、这就是为什么有这样的区别?
    您是如何获得 94uS 的 Tc 的  
    tot = NC *(Ramp_End_Time - ADC_ADC Start_Time);
    81.67我们应该来  

    Ramp_End_Time = 88.07e-6;斜升结束时间百分比(以秒为单位)
    ADC_ADC = 6.4e-6;Start_Time 启动时间百分比(以秒为单位)




    最后的一个疑问,我使用的公式是正确的。 我附上了与屏幕截图相同的内容。
    如果任何器件缺失或不正确、请进行更正。

    此致、
    Ajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ajit、  

    公式似乎是正确的。 如果我从测量图中获取平均本底噪声并估算 SNR、我会读取~43-44dB、因此是的、这是非常接近的、来自环境的杂乱会解释差异。 TC 是斜坡结束时间加上您在工作室中定义的7us 空闲时间。  

    此致、

    Aydin