Thread 中讨论的其他器件:AWR2243
工具与软件:
您好!
我正在计算 RCS 为10 m2的角反射器的 SNR。
线性调频脉冲配置:
我将使用此公式进行计算。
我对 Gr、Gt 值的价值有疑问。 在哪里可以获得 awr2243的这些值?
其中 Tc 是线性调频脉冲时间=空闲时间+斜坡结束时间(如果错误、请改正)
N =编号 线性调频脉冲数
F 是接收器的噪声系数、对吧?
awr2243的噪声系数为13db。我是否采用这个值、或者是否有其它公式来得到 F?
我所做的是、对于两种天线增益、取图中的值为10.85dB。 如果我错了、请更正我。
如数据表中所述、当 awr2243雷达的最大 Rx 增益为52db 时、甚至还可能实现这一目标。
最后、我在该方程式中输入的值分别以单位表示:
此致、
Ajit