工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
很遗憾、我在开始使用 mmWave Studio + DCA1000采集卡+ 6432AOPEVM 时遇到问题。
我按照当前 SDK 中的说明操作、不幸的是只能建立部分连接。
mmWave Studio 的反馈与 SDK 指令中的图像并不是100%对应。 我选择以下文件:
C:\ti\mmwave_L_sdk_05_04_00_01\firmware\mmwave_dfp\rfevalfirmware\appss\mmwave_plt_rfeval_rprc.bin
C:\ti\mmwave_L_sdk_05_04_00_01\firmware\mmwave_dp\rfsfirmware\xWRL6432\mmwave_rfs_patch_rprc.bin
第一个文件传输成功、但固件版本似乎不正确?! 在第二次传输期间、程序将停止。
未列出"Device 6432"。 我应该选择哪个器件? 我是否选择了正确的固件文件?
我试过使用较新的毫米波版本。 结果如下:
固件传输正常工作。 但是、启动 ADC 流的后续步骤会失败。
如果能有任何帮助、我将不胜感激。 托比亚斯