This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOPEVM:原始 ADC 流处理 DCA1000 + 6432AOP

Guru**** 1626620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1392190/iwrl6432aopevm-raw-adc-streaming-dca1000-6432aop

器件型号:IWRL6432AOPEVM

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

很遗憾、我在开始使用 mmWave Studio + DCA1000采集卡+ 6432AOPEVM 时遇到问题。
我按照当前 SDK 中的说明操作、不幸的是只能建立部分连接。

mmWave Studio 的反馈与 SDK 指令中的图像并不是100%对应。 我选择以下文件:

C:\ti\mmwave_L_sdk_05_04_00_01\firmware\mmwave_dfp\rfevalfirmware\appss\mmwave_plt_rfeval_rprc.bin

C:\ti\mmwave_L_sdk_05_04_00_01\firmware\mmwave_dp\rfsfirmware\xWRL6432\mmwave_rfs_patch_rprc.bin

第一个文件传输成功、但固件版本似乎不正确?! 在第二次传输期间、程序将停止。

未列出"Device 6432"。 我应该选择哪个器件? 我是否选择了正确的固件文件?

我试过使用较新的毫米波版本。 结果如下:  

固件传输正常工作。 但是、启动 ADC 流的后续步骤会失败。

如果能有任何帮助、我将不胜感激。 托比亚斯