This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2212-Q1:FDC2212-Q1

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1393259/fdc2212-q1-fdc2212-q1

器件型号:FDC2212-Q1
主题中讨论的其他器件:FDC1004

工具与软件:

尊敬的 John:

大约3个月前、您提议使用 FDC1004而不是 FDC2x1y、理由如下:

"此外、由于 EMI 的影响、许多客户很难使用 FDC2x1y 器件投入生产。
根据您的应用、可能值得考虑 FDC1004、这是一种无需谐振电感器的电容式传感器。
FDC1004具有内置的有源屏蔽驱动器、有助于 EMI 管理。"

据我所知、有源屏蔽驱动器从测量中消除了寄生电缆电容。

除此之外、正如您所说、它对 EMI 真的有好处吗?

我想、在 FDC2x1y 中、会将电缆屏蔽连接到 GND。 这比使用电缆屏蔽驱动器更糟糕吗?

 

提前感谢。

此致、

Jochen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jochen、

    感谢您考虑使用德州仪器(TI)。 下图展示了有源和无源屏蔽所涉及的寄生效应。  由于屏蔽层是一个与传感器布线并联的板(也可以概括为板)、因此这些线路之间实际上有一个电容器、具体取决于重叠区域、板之间的距离以及它们之间的电介质。  对于有源屏蔽、假设缓冲放大器具有足够的带宽和驱动能力、屏蔽应与感应板同相、因此电位差应为零(辐射噪声耦合到屏蔽层时除外)。  只要放大器具有足够的驱动强度、当来自 EMI 的噪声影响屏蔽层时、屏蔽层就会吸收噪声并衰减在自由空间中传输的 EMI 信号。 由于屏蔽层和传感器线路会形成电容器、因此应该对这些线路之间的距离进行调整、以确保 EMI 信号的频率不会通过。  较小的电容将具有更大的衰减、并能滤除更高频率的信号。  板之间的间隔越大、电容就越小。

    与有源屏蔽一样、无源屏蔽也通过寄生电容器连接到传感器线路。  在这种情况下、屏蔽层和传感器线路不同相、因此电势不同。  根据电容、这实际上可能会改变您的预期工作频率。  然而、只要仔细考虑线路之间的电容、无源屏蔽就应该会减弱 EMI 的影响。