请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843BOOST 主题中讨论的其他器件: AWR1843
工具与软件:
、工程师、您好
我 使用 AWR1843BOOST 和 DCA1000板检测5m 附近的一个物体。 但检测的结果并不好。 总有一个目标缺失的情况。
那么、我的问题是:我是否错误地使用了 AWR1843、例如不校准电路板?
如何初始化或校准电路板。
此致、
Wembanyama
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
、工程师、您好
我 使用 AWR1843BOOST 和 DCA1000板检测5m 附近的一个物体。 但检测的结果并不好。 总有一个目标缺失的情况。
那么、我的问题是:我是否错误地使用了 AWR1843、例如不校准电路板?
如何初始化或校准电路板。
此致、
Wembanyama
您好!
器件需要进行校准才能正常运行。 请查看 SDK 中的 OOB 演示和其他示例、您可以参考器件的示例工作。
MMWAVE-SDK 软件开发套件(SDK)|德州仪器 TI.com
谢谢!
Pradipta。
您好!
我可以使用 AWR1843+DCA1000收集数据、雷达板工作正常。 [报价]我希望您将 mmWave Studio 用于本次活动。 您能否在与设备收集数据时共享日志。 在我们评估日志之后、我们可以进一步评论问题所在。
谢谢!
Pradipta。