This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:如何初始化或校准电路板

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1394334/awr1843boost-how-to-initialize-or-calibrate-the-board

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR1843

工具与软件:

、工程师、您好

我 使用 AWR1843BOOST 和 DCA1000板检测5m 附近的一个物体。 但检测的结果并不好。   总有一个目标缺失的情况。

那么、我的问题是:我是否错误地使用了 AWR1843、例如不校准电路板?

如何初始化或校准电路板。

此致、

Wembanyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件需要进行校准才能正常运行。 请查看 SDK 中的 OOB 演示和其他示例、您可以参考器件的示例工作。  

    MMWAVE-SDK 软件开发套件(SDK)|德州仪器 TI.com

    谢谢!

    Pradipta。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复。  

    我可以使用 AWR1843+DCA1000收集数据、雷达板工作。  

    我的问题是我不知道我的板是否需要校准或 初始化,原因与正确的测试设置,我得到错误的角度处理收集的数据。

    我使用了 SDK3.6.2.0版本。

    此致、

    Wembanyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以使用 AWR1843+DCA1000收集数据、雷达板工作正常。  [报价]

    我希望您将 mmWave Studio 用于本次活动。 您能否在与设备收集数据时共享日志。 在我们评估日志之后、我们可以进一步评论问题所在。

    谢谢!

    Pradipta。