This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
客户修改了带有自己 ALG 的 TI 演示、该代码可用于 CCS 调试。 但在他们将映像烧录到闪存后、他们发现代码无法正常工作。 连接到 R4F 后、他们发现 CPU 在 ROM 中挂起。
请告知您在0x93E6悬挂的原因。 如果您对如何调试该问题有任何想法、请也与我们分享。
Makefile_ccs_bootimage_gen:
SH_MEM_CONFIG=3
谢谢!
Chris
嗨、Chris、
您能否让他们检查 CCS 调试器的"Registers"或"Memory Browser"中的 APP_CTRL:APPSS_BOOT_INFO_REG0、并告诉我们在 ROM 挂起期间显示的值。 然后、我们可能能够提供一些额外的调试步骤或信息。
此致、
Kristien
Kristien、
请在下面找到信息。
我上次使用 AWRL1432工程样片进行了尝试、现在我得到了另一个 xAWRL1432EVM。 我尝试刻录相同的映像、它在 ROM 中的不同位置挂起。
我错误地将映像刻录到 AWRL6432 ES2.0电路板上并连接到 CCS、我发现映像未在 ROM 中挂起、而是停止在 RAM、而不是 ROM。 看到 RBL 引导正常。
对于所有测试、 APP_CTRL:APPSS_BOOT_INFO_REG0值相同。
请您提供其他建议吗?
谢谢!
Chris
嗨、Chris、
该映像使用哪个版本的 SDK 进行编译? 最近仅在 SDK 5.5中添加了对 xWRL1432 ES2.0的固件支持、而自 SDK 5.4起就支持 xWRL6432 ES2.0固件。 如果客户尚未使用 SDK 5.5、请让他们更新 SDK 5.5。
此致、
Kristien