This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432:如果在闪存上烧录、则代码在 ROM 中挂起

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432, AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1393341/awrl1432-code-hang-in-rom-if-burning-on-flash

器件型号:AWRL1432
主题中讨论的其他器件: AWRL6432

工具与软件:

您好!

客户修改了带有自己 ALG 的 TI 演示、该代码可用于 CCS 调试。 但在他们将映像烧录到闪存后、他们发现代码无法正常工作。 连接到 R4F 后、他们发现 CPU 在 ROM 中挂起。

请告知您在0x93E6悬挂的原因。 如果您对如何调试该问题有任何想法、请也与我们分享。

Makefile_ccs_bootimage_gen:

SH_MEM_CONFIG=3

谢谢!

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

    您能否让他们检查 CCS 调试器的"Registers"或"Memory Browser"中的 APP_CTRL:APPSS_BOOT_INFO_REG0、并告诉我们在 ROM 挂起期间显示的值。 然后、我们可能能够提供一些额外的调试步骤或信息。

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristien、

    请在下面找到信息。

    我上次使用 AWRL1432工程样片进行了尝试、现在我得到了另一个 xAWRL1432EVM。 我尝试刻录相同的映像、它在 ROM 中的不同位置挂起。

    我错误地将映像刻录到 AWRL6432 ES2.0电路板上并连接到 CCS、我发现映像未在 ROM 中挂起、而是停止在 RAM、而不是 ROM。 看到 RBL 引导正常。

    对于所有测试、 APP_CTRL:APPSS_BOOT_INFO_REG0值相同。

    请您提供其他建议吗?

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

    该映像使用哪个版本的 SDK 进行编译? 最近仅在 SDK 5.5中添加了对 xWRL1432 ES2.0的固件支持、而自 SDK 5.4起就支持 xWRL6432 ES2.0固件。 如果客户尚未使用 SDK 5.5、请让他们更新 SDK 5.5。

    此致、

    Kristien