This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432:如何计算 PeakVal?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1380698/awrl1432-how-to-calculate-the-peakval

器件型号:AWRL1432

工具与软件:

你好、专家

我们使用 AWRL1432来开发 存在 检测。

AWRL1432的信号处理过程 如下、也就是在 LNA 之后、对吗?

并且、我们通过参考以下链接计算了 Rx 功率(dBm):

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1357020/iwr6843aopevm-snr-calculation/5216013?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SNR#5216013

如果是、我们需要知道 HWA_Range_DPU 和 HWA_DOA_DPU 中的进程增益来计算 PeakVal。

如果不是、那么处理增益是多少?

此致。

贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀、您好!

    是的、 ADC 采样在1432器件前端链中的 LNA 之后。

    您能否共享 DPU 映像的源?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deexith、您好

    DPU 映像来自 SDK 中的 TI 文档 MotionPresenceDetectionDemo_documentation。

    此致

    贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀、您好!

    有关更多信息、我建议遵循以下主题中的答案:  

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1042060/iwr6843aop-mmwave-radar-chip-and-board-selection-for-water-spray-quality-detection 

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/914685/awr1642-awr-series-received-power-estimation 

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/613223/awr1243-how-to-calculate-the-precise-power-on-the-tx-and-rx-pin 

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/595684/iwr1443-coherent-and-non-coherent-processing-gain-summary 

    https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1118993/total-measurement-time-in-radar-equation 

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/595225/range-fft-processing-details 

    FFT 处理增益源于 FFT 的性质、并随着频段数量的增加而增加。 或者使用等式 FFT GAIN = 10*log (Nfft/2)、其中 Nfft 是 FFT bin 大小。 多个 RX 天线的组合还会带来额外的处理增益。 这是不相干的处理增益、因为我们会在检测前对天线中的功率求和。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim

    感谢您的答复。

    如果使用公式计算 rx_power (dBm)等于-30dBm 并使用以下公式转换为电压、可以回答正确吗?

    V=sqrt ((10 (dBm/10))0.001R)、其中 R 为50 Ω。

    转换为 Voltage 后、我使用 ADC (12位)计算该值。

    在此项目(2T3R)中、我使用 HWA 执行 Range_FFT (FFT Size = 64)和多普勒_FFT (FFT Size = 128)。

    完成这些计算后、我可以得到 RD 映射中显示的实数 peakVal、我对吗?

    您能帮我计算此条件下的实数 peakVal 吗?

    此致。

    贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀、您好!

    您的计算对我来说似乎是正确的- PeakVals 将在您解释时显示在 RD 热图中。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim

    您能给我一个例子(Rx 功率=-30dBm)来计算实际 PeakVal 吗?

    此致。

    贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀、您好!

    我不确定你在这里的例子是什么意思-你上面的计算可以用来设计一个假设的例子。

    我建议您使用我们的雷达模块和角反射器收集一些数据、以便可以通过实验看到已知 RCS 角落的峰值。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim

    我想您不能解决我的问题、请不要自己解决这个问题。

    目前、我们使用距离为2m 的拐角(RCS=10dBsm)来测量 RCS。

    蓝线为距离剖面、拐角处为2m。

    橙色线是没有物体的距离剖面。

    peakVal 以 dB 刻度(20*log10())表示。

    您能否回答以下问题:如何使用公式获取此值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉-我需要查看更多内容并在内部进行讨论、然后我将在此处提供回复。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim

    是否有更新?

    贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀、您好!

    不、抱歉-我们下周将一探究竟。
    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper:

    Tim 正在休假、因此我可以通过这个 E2E 主题为您提供帮助。   

    您能否分享原始帖子上的以下 Excel 表格?  您的目标是否在5.856m 的视场内、如下图所示?  

    如果您有 dBFS、并且如果您具有 ADC 数据、您应该能够看到它匹配程度。   

    您计算理论 peakVal 的目标是什么?  说实话、理论结果与测量结果通常很难匹配。  它花费了大量的努力、您可能仍然会发现它不够接近。  

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang

    感谢您的答复。

    我将拐角(RCS=10dBsm)放置在2m 处、并在上图中测量。 和公式如下:

    作为系统工程师、我需要定义规范以确保 PCBA 性能符合另一个 E2E 链接:

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1062043/awr1843-how-to-evaluate-pcb-board-performance-and-problems?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=AWR1843%252525252520PCB#

    因此、我们在我们的试验箱中设置了一个用于测量 SNR 的实验。

    或者、您有评估 PCBA 性能的最佳方法吗?

    我只想知道 TI 如何在 SDK 中从模拟信号到 RD MAP 计算该值、无论该值与实验值是否接近。

    此致。

    贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper:

    如果您的目标是比较 PCB 板的性能、是否可以使用相同的设置、然后尝试使用 TI EVM 和您的电路板来查看有何差异?  由于您具有相同的线性调频脉冲、相同的目标(相同的 RCS)、相同的距离、相同的过程增益。  唯一的区别应该是您的天线增益和迹线损耗差异。  

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zignag

    这不是一个好主意、因为我使用不同的 TI EVM 来测量 SNR 并获取不同的结果。  您可能会说这是试验容限。

    也许我可以向您提出另一个问题、让您清楚地知道我想要什么:TI 如何定义规格来检查 SNR 是否正常? 在 TI EVM 中可以接受 SNR 有什么价值?为什么?

    此致。

    贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper:

    这是一个好问题。  在器件级别、团队将测量 TX 功率并测量本底噪声。  在 EVM 级别、我需要检查我们是执行任何测试来检查 TX 天线增益还是 RX 天线增益。   这些信息会有所帮助吗?

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将该 e2e 主题转发给我们的 PCB 设计团队、以提供帮助。

    此致!

    Zigang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang

    我不但喜欢检查 T/SDK 天线增益、而且喜欢知道如何在 TI Rx 中获取 peakVal。

    此致。

    贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀、您好!
    首先、设计的 SNR 性能及其测量取决于 TX/RX 天线增益、物体的 RCS、路径损耗、环境/噪声、迹线损耗、过程增益等许多因素 因此、如果要评估设计性能、应将电路板的 SNR 与已知的经过验证的设计(例如 TI EVM)进行比较、然后使用相同的设置执行测量。
    您可能需要考虑使用具有已知 RCS 且与天线/板保持固定距离的角反射器。 请在 EVM 和您的数据采集设计上使用相同的 appimage/FW、相同的线性调频脉冲/剖面配置。 使用相同的代码来处理从 EVM 以及从 PCB 采集的数据、以消除处理过程中引起的增益差异。 2D-FFT 中的非零多普勒频段将为您提供本底噪声、而接近零的多普勒频段将为您提供信号功率。 您可以计算角反射器落在的距离库处的 SNR。 EVM 和 PCB 之间的 SNR 差异应考虑天线增益和布线损耗差异。 XWRL1432BOOST 在不同的天线对上具有大约5-6dBi 的天线增益。

    谢谢。此致、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sivaprasad

    感谢您的答复。 在 TI 网站上、如果没有竞争对手、如何检查 EVM 性能?

    或者、使用 EVM 之前、如何评估性能?

    此致。

    贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀、您好!
    在我们发布 EVM 布局进行制造之前、我们在 ANSYS HFSS 工具中对我们的天线、PCB 和封装进行 PCB 转换仿真、该工具提供有关增益、BW、FoV、回波损耗、插入损耗、 隔离等 因此、仿真结果将用作参考、以便与实际电路板性能进行比较。

    谢谢。此致、
    Sivaprasad