请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MMWCAS-RF-EVM 主题中讨论的其他器件: AWR2243、AWR1243
工具与软件:
请提供最新版本的 mmWave Studio、其中包含 MMWCAS-RF-EVM (电路板校准和测试)所需的所有 LUA 和 MATLAB 脚本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
请提供最新版本的 mmWave Studio、其中包含 MMWCAS-RF-EVM (电路板校准和测试)所需的所有 LUA 和 MATLAB 脚本
Shruti、感谢您的及时响应。
您将会发现这个问题 www.ti.com/.../MMWAVE-STUDIO
您将看到、对于 MMWCAS-RF-EVM (2243)、没有指向 MMWAVE_STUDIO_03_00_00_14的单个链接
如果我错了、请您更正并指出 mmwave_studio 发行版的正确链接
我会非常感谢你。
尊敬的 Max:
可通过以下链接获取相同内容-
MMWAVE_STUDIO 03_00_00_14 - TI.com
此致、
Shruti.