This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-RF-EVM:最新版本的 mmWave Studio

Guru**** 1783340 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, MMWCAS-RF-EVM, AWR2243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1394667/mmwcas-rf-evm-latest-current-version-of-mmwave-studio

器件型号:MMWCAS-RF-EVM
主题中讨论的其他器件: AWR2243、AWR1243

工具与软件:

请提供最新版本的 mmWave Studio、其中包含 MMWCAS-RF-EVM (电路板校准和测试)所需的所有 LUA 和 MATLAB 脚本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

     对于 AWR2243、您可以参考 MMWAVE_STUDIO_03_00_00_14; 对于 AWR1243、您可以参考 MMWAVE_STUDIO_02_01_01_00。

    此致、

    Shruti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shruti、感谢您的及时响应。

    您将会发现这个问题 www.ti.com/.../MMWAVE-STUDIO

    您将看到、对于 MMWCAS-RF-EVM (2243)、没有指向 MMWAVE_STUDIO_03_00_00_14的单个链接

    如果我错了、请您更正并指出 mmwave_studio 发行版的正确链接

    我会非常感谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    可通过以下链接获取相同内容-  

    MMWAVE_STUDIO 03_00_00_14 - TI.com

    此致、

    Shruti.