请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWRL6432BOOST 工具与软件:
您好!
chirpTimingCfg 和 frameCfg 设置的限制在哪里?
我正在使用 motion_and_presence_detection_demo 进行测试。
在以下设置中、我想降低 BurstPeriodicity、但如果我将其设置为低于180 [us]、固件会输出错误。
channelCfg 7 3 0
chirpComnCfg 8 5 0 256 1 28 0
chirpTimingCfg 6 63 0 35 60
frameCfg 2 0 200 32 250 0
此致、