This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:chirpTimingCfg 和 frameCfg 设置的限制

Guru**** 2549010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1395035/iwrl6432boost-the-constraints-on-chirptimingcfg-and-framecfg-settings

器件型号:IWRL6432BOOST

工具与软件:

您好!

chirpTimingCfg 和 frameCfg 设置的限制在哪里?

我正在使用 motion_and_presence_detection_demo 进行测试。

在以下设置中、我想降低 BurstPeriodicity、但如果我将其设置为低于180 [us]、固件会输出错误。
channelCfg 7 3 0
chirpComnCfg 8 5 0 256 1 28 0
chirpTimingCfg 6 63 0 35 60
frameCfg 2 0 200 32 250 0

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在此处查看我们的 DFP 文档。

    文件:///C/C:/ti/MMWAVE_L_SDK_05_04_00_01/firmware/mmwave_dfp/docs/mmwave_dfp_low_api_documentation/MMWAVE_LINK_DOC.html #autotoc_md466

    此致!

    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate

    我明白,谢谢你的迅速答复。

    最棒的地方