This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:关于频率范围

Guru**** 1783340 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWRL6432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1394306/iwr6843-about-frequency-range

器件型号:IWR6843
主题中讨论的其他器件: IWRL6432

工具与软件:

为什么 IWR6843只能在60GHz 至64GHz 的频率下传输4GHz?
而其他器件可传输7GHz、例如 IWRL6432。

此致、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在寻找此器件的什么应用?

    此致

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我们希望使用 FCC 在60GHz 频段允许的最佳距离分辨率。

    换句话说、我们希望扫描到7 GHz 以实现更出色的距离分辨率。

    此外、我们希望使用 DSP 来执行诸如群集等处理。

    因此、我们正在考虑使用配备 DSP 的 IWR6843。

    但是、IWR6843只能扫描4GHz。
    为什么 IWR6843只能扫描4GHz?

    我认为使用相同60GHz 频段的 IWRL6843的扫描范围为7GHz。

    此致、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对应用的深入了解。

    请允许我们留出一些时间与您联系。

    谢谢

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能否就您对此的要求联系当地的 TI 现场应用工程师(FAE)?

    如有任何进一步的问题、请随时与我们联系。

    谢谢

    Swarnendu