请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843 主题中讨论的其他器件: IWRL6432
工具与软件:
为什么 IWR6843只能在60GHz 至64GHz 的频率下传输4GHz?
而其他器件可传输7GHz、例如 IWRL6432。
此致、谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的答复。
我们希望使用 FCC 在60GHz 频段允许的最佳距离分辨率。
换句话说、我们希望扫描到7 GHz 以实现更出色的距离分辨率。
此外、我们希望使用 DSP 来执行诸如群集等处理。
因此、我们正在考虑使用配备 DSP 的 IWR6843。
但是、IWR6843只能扫描4GHz。
为什么 IWR6843只能扫描4GHz?
我认为使用相同60GHz 频段的 IWRL6843的扫描范围为7GHz。
此致、谢谢。