工具与软件:
大家好、团队:
使用新设计的硬件时、串行印刷光电二极管接收到的信号振幅会饱和、而 SIG_OVL_FLAG 为1。 此外、测试完成后、从 PCBA 上移除光电二极管、接收到的信号振幅会饱和。 在串行端口打印的数据中、可以正常读取 OPT3101的温度、环境光和其他数据。 这种现象的原因可能是什么
这是移除的光电二极管 I 的打印输出:

谢谢!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Wenjuan,
我使用自动 HDR 模式进行了测试、然后使用 OPT3101配置器工具进行了测试以生成配置文件;我的测试是打开 SDK INLAB_STEP_0条件编译、串行打印幅值、相位、温度和其他数据

对于光电二极管、振幅数据已饱和、因此我在测试后从 PCBA 中移除光电二极管、而读取的振幅数据仍处于饱和状态;我使用的光电二极管为 BPV22NF
使用同一软件、我能够使用 OPT3101 EVM 硬件读取正常振幅数据
第一次发生这种情况!
谢谢!!!!
Wenjuan
在 OPT3101校准之前、有必要打开条件编译 INLAB_STEP_0、根据实际校准目标板和校准所需振幅值确定校准距离参数、并将校准距离参数写入 refDistancesInMM 阵列。 不过、当前现象是我打开条件编译 INLAB_STEP_0。 读取振幅信号数据是65535、无法确定校准距离、无法校准、我将移除接收的光电二极管、读取振幅信号数据仍为65535、我的描述是否清楚、我无法在当前条件下执行后续校准、在振幅数据饱和的情况下、如果没有接收光电二极管、可能是什么?
谢谢!!!