This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3101:OPT3101接收振幅饱和

Guru**** 2555400 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1396098/opt3101-opt3101-receives-amplitude-saturation

器件型号:OPT3101

工具与软件:

大家好、团队:

       使用新设计的硬件时、串行印刷光电二极管接收到的信号振幅会饱和、而 SIG_OVL_FLAG 为1。 此外、测试完成后、从 PCBA 上移除光电二极管、接收到的信号振幅会饱和。 在串行端口打印的数据中、可以正常读取 OPT3101的温度、环境光和其他数据。 这种现象的原因可能是什么

       这是移除的光电二极管 I 的打印输出:

       

       谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengsheng:  

    您能否提供测试条件的更多详细信息? 您使用的是哪些光源和光电二极管? 什么环境光条件? 测试期间使用哪种模式? 您发现有多少个器件存在此问题?

    谢谢你。

    Wenjuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wenjuan,

        我使用自动 HDR 模式进行了测试、然后使用 OPT3101配置器工具进行了测试以生成配置文件;我的测试是打开 SDK INLAB_STEP_0条件编译、串行打印幅值、相位、温度和其他数据

        

        

        对于光电二极管、振幅数据已饱和、因此我在测试后从 PCBA 中移除光电二极管、而读取的振幅数据仍处于饱和状态;我使用的光电二极管为 BPV22NF

        使用同一软件、我能够使用 OPT3101 EVM 硬件读取正常振幅数据

        第一次发生这种情况!

        谢谢!!!!

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彭生

    感谢您发送编修。

    您能告诉我您已经完成了哪些校准吗? 您是否消除了串扰?

    此致、

    Wenjuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wenjuan

         在 OPT3101校准之前、有必要打开条件编译 INLAB_STEP_0、根据实际校准目标板和校准所需振幅值确定校准距离参数、并将校准距离参数写入 refDistancesInMM 阵列。 不过、当前现象是我打开条件编译 INLAB_STEP_0。 读取振幅信号数据是65535、无法确定校准距离、无法校准、我将移除接收的光电二极管、读取振幅信号数据仍为65535、我的描述是否清楚、我无法在当前条件下执行后续校准、在振幅数据饱和的情况下、如果没有接收光电二极管、可能是什么?

        谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彭生  

    我有一些问题来帮助解决饱和问题。  

    您在什么驱动器偏置电流下发现了问题?  

    您是在一个电路板上还是在所有电路板上都看到了问题?

    谢谢你。

    Wenjuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wenjuan、ć

        这是我:测试1 Ω 的驱动电流

        

        

        

        在所有三项 PCBA 测试中都发现了相同的现象!!

        在我移除红外发光二极管并接收光电二极管后、串行端口打印的振幅数据仍为65535

        这是我做过的测试、

       谢谢!!!

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彭生  

    如果您在没有发光二极管和光电二极管的情况下也发现了饱和问题、则这不是由光照条件导致的。  

    您是否尝试过在低电流设置下进行测试、您是否仍会看到问题?

    如果在所有电路板上都发现相同的问题、我们可能需要检查电路板布局布线。  

    谢谢你。

    Wenjuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wenjuan,

      该测试会降低 TX0通道的高阈值电流和低阈值电流、最小值为2.8mA / 1.4mA。 串行端口在未接收光电二极管的情况下打印的振幅信号数据仍为65,535并已饱和。 这种高概率是否由 PCB 布局引起?

      谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彭生

    是的、我建议我们需要检查 PCB 布局。  

    此致、

    Wenjuan