主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP、 UNIFLASH
工具与软件:
大家好、我遇到了 IWR6843AOP 雷达传感器的问题。 我使用的是 Linux 计算机、但有 Windows 计算机可用。
在尝试刷写传感器时、我使用从德州仪器(TI)下载页面下载的 Uniflash。
Uniflash 打开后、我选择要刷写的 metaimage、它来自 TI/ccs_base/mmwave/gen1/images/ar1xxx_config.bin
然后将 COM 端口更改为 /dev/ttyUSB0. 我知道传感器正在使用此端口、因为插入后在终端中运行 ls /dev/tty *时、会弹出 USB0。
之后、我会以 zip 格式生成独立的 Linux 包、并在下载完成后提取其文件。 然后、我打开终端并运行此 zip 文件中提供给我的 dslite.sh 文件。
在终端中向我显示该错误消息、
在/home/Downloads/Ti/ccs_base/mmWave/gen1/FlashPython.py 上加载 python 脚本
信息:Cortex_R4_0:初始化完成。
信息:Cortex_R4_0:闪存过程开始...
信息:Cortex_R4_0:正在连接到 COM 端口 COM1...
信息:Cortex_R4_0:到器件的复位连接
错误:Cortex_R4_0:指定的串行端口 COM1不存在、已打开、或者权限被拒绝!
错误:Cortex_R4_0:! 正在中止操作!!
错误:Cortex_R4_0:不能连接到串行端口。 重新检查选定的 COM 端口和/或权限。
信息:Cortex_R4_0:正在刷写实例清理已启动...
信息:Cortex_R4_0:实例已取消初始化!
失败:图像加载失败:无法连接到串行端口。 重新检查选定的 COM 端口和/或权限
我不知道为什么它说 COM 端口是 COM1、因为我在 Uniflash 中将其更改为/dev/ttyUSB0、并且在 zip 文件中的任何文件中都没有什么位置会将 COM1硬编码到它中。
现在我单击"Format SFLASH"、然后我会收到 一条类似的错误消息作为响应、
我不知道是否有我错过的内容或需要更改的设置。 如果有人能帮助我解决这个问题,将非常感谢!