This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:刷写和连接端口时出现问题

Guru**** 2017950 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1399322/iwr6843aopevm-issues-with-flashing-and-connecting-to-ports

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOPUNIFLASH

工具与软件:

大家好、我遇到了 IWR6843AOP 雷达传感器的问题。 我使用的是 Linux 计算机、但有 Windows 计算机可用。  

在尝试刷写传感器时、我使用从德州仪器(TI)下载页面下载的 Uniflash。

Uniflash 打开后、我选择要刷写的 metaimage、它来自 TI/ccs_base/mmwave/gen1/images/ar1xxx_config.bin

然后将 COM 端口更改为 /dev/ttyUSB0. 我知道传感器正在使用此端口、因为插入后在终端中运行 ls /dev/tty *时、会弹出 USB0。  

之后、我会以 zip 格式生成独立的 Linux 包、并在下载完成后提取其文件。 然后、我打开终端并运行此 zip 文件中提供给我的 dslite.sh 文件。

在终端中向我显示该错误消息、  

在/home/Downloads/Ti/ccs_base/mmWave/gen1/FlashPython.py 上加载 python 脚本
信息:Cortex_R4_0:初始化完成。
信息:Cortex_R4_0:闪存过程开始...
信息:Cortex_R4_0:正在连接到 COM 端口 COM1...
信息:Cortex_R4_0:到器件的复位连接
错误:Cortex_R4_0:指定的串行端口 COM1不存在、已打开、或者权限被拒绝!
错误:Cortex_R4_0:! 正在中止操作!!
错误:Cortex_R4_0:不能连接到串行端口。 重新检查选定的 COM 端口和/或权限。
信息:Cortex_R4_0:正在刷写实例清理已启动...
信息:Cortex_R4_0:实例已取消初始化!
失败:图像加载失败:无法连接到串行端口。 重新检查选定的 COM 端口和/或权限

我不知道为什么它说 COM 端口是 COM1、因为我在 Uniflash 中将其更改为/dev/ttyUSB0、并且在 zip 文件中的任何文件中都没有什么位置会将 COM1硬编码到它中。  

现在我单击"Format SFLASH"、然后我会收到 一条类似的错误消息作为响应、  

[Cortex_R4_0: 初始化完成、2024年8月12日、10:43:59 AM][INFO] Cortex_R4_0:初始化完成。
[COM、10:43:59 AM] [INFO] Cortex_R4_0:连接到2024年8月12日 端口/dev/ttyUSB0...
[Cortex_R4_0: 与器件的复位连接、2024年8月12日、10:43:59 AM][INFO] Cortex_R4_0:复位连接
[ 2024年8月12日、10:43:59 AM] [错误] Cortex_R4_0:指定的串行端口/dev/ttyUSB0不存在、已打开、或权限被拒绝!!
[ 2024年8月12日、10:43:59 AM] [错误] Cortex_R4_0:! 正在中止操作!!
[ 2024年8月12日、10:43:59 AM] [错误] Cortex_R4_0:无法连接到串行端口。 重新检查所选的 COM 端口。
[Cortex_R4_0 2024年8月12日:正在 刷写实例清理...
[ 2024年8月12日、10:43:59 AM] [INFO] Cortex_R4_0:实例已解初始化!

我不知道是否有我错过的内容或需要更改的设置。 如果有人能帮助我解决这个问题,将非常感谢!