请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA460-Q1 工具与软件:
你(们)好
在数据表原理图中、我们看到了一个100uF 的电容器。 (如下图所示)
在我们的应用中、OUTA 和 OUTB 将低于7V、TX 频率~ 200kHz。
我们如何选择该电容器值?
100uF 的覆铜区对我们来说太大了。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
在数据表原理图中、我们看到了一个100uF 的电容器。 (如下图所示)
在我们的应用中、OUTA 和 OUTB 将低于7V、TX 频率~ 200kHz。
我们如何选择该电容器值?
100uF 的覆铜区对我们来说太大了。

您好!
请看下面讨论这个主题的主题(文章中的#8)。 这个100uF 的充电电容器用于提供电流、因此该值取决于驱动器电流限制设置。 您可以通过切换到半桥驱动器而不是由变压器驱动、从而消除电容器、或者在您的设计中评估更小的电荷电容值。