This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460-Q1:对电容器的要求?

Guru**** 2644745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1401497/pga460-q1-the-requirement-for-the-capacitor

器件型号:PGA460-Q1

工具与软件:

你(们)好  

在数据表原理图中、我们看到了一个100uF 的电容器。 (如下图所示)

在我们的应用中、OUTA 和 OUTB 将低于7V、TX 频率~ 200kHz。

我们如何选择该电容器值?  

100uF 的覆铜区对我们来说太大了。