This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:LVDS 原始数据采集及 MRR 演示

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1402299/awr1843boost-lvds-raw-data-capture-with-mrr-demo

器件型号:AWR1843BOOST
Thread 中讨论的其他器件:DCA1000EVM

工具与软件:

尊敬的专家:

我对如何 使用 1843 MRR 演示捕获 LVDS 原始数据有疑问:

在 SDK 3.6中、我找到配置 cfg 的方法: lvdsStreamCfg -1 1 1 1、使用 DCA1000和相应的 DCA1000EVM CLI 命令执行 LVDS 数据收集。

但至于 雷达工具箱中的 MRR 演示、例如 USRR 波形、我在 MRR_CONFIG_CHIRP_DESIGN_USRR30.h 中配置参数、但在这里找不到 lvdsStreamCfg 的配置源。 Docs 中也没有相应的说明。

我对如何使用 MRR 演示捕获 LVDS 数据有疑问?

此致!

Yitong。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yitong:

    我会 在一两天内检查并回复您。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yitong:

    在 MRR 演示中、 未实现 ADC 数据的 LVDS 流。 如果定义了宏 USE_LVDS_INTERFACE_FOR_OBSOLET_DATA_TX、则可流式传输对象数据。 您可以参考 SDK 演示并在 MRR 演示中实现相同的操作。

    此致、

    Samhitha