请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843BOOST Thread 中讨论的其他器件:DCA1000EVM
工具与软件:
尊敬的专家:
我对如何 使用 1843 MRR 演示捕获 LVDS 原始数据有疑问:
在 SDK 3.6中、我找到配置 cfg 的方法: lvdsStreamCfg -1 1 1 1、使用 DCA1000和相应的 DCA1000EVM CLI 命令执行 LVDS 数据收集。
但至于 雷达工具箱中的 MRR 演示、例如 USRR 波形、我在 MRR_CONFIG_CHIRP_DESIGN_USRR30.h 中配置参数、但在这里找不到 lvdsStreamCfg 的配置源。 Docs 中也没有相应的说明。
我对如何使用 MRR 演示捕获 LVDS 数据有疑问?

此致!
Yitong。