This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们尝试使用 DCA1000和 IWRL6432并使用 mmWave Studio 捕获原始数据。
由于我们已使用 mmWave Studio + DCA1000 + IWR6843进行评估、因此我们已经知道 BSS 和 MSS 二进制文件适用于 IWR6843的位置。 当我们开始评估 IWRL6432时、我们尝试在相同位置找到这些二进制文件。 但在那里没有提供。
因此、我们认为可能需要 mmwavestudio 3G。 所以
我们尝试使用 DCA1000和 IWRL6432并使用 mmWave Studio 捕获原始数据。
由于我们已使用 mmWave Studio + DCA1000 + IWR6843进行评估、因此我们已经知道 BSS 和 MSS 二进制文件适用于 IWR6843的位置。 当我们开始评估 IWRL6432时、我们尝试在相同位置找到这些二进制文件。 但在那里没有提供。
因此、我们认为可能需要 mmwavestudio 3G。 我们也安装了它。 但令我们惊讶的是、该版本未安装固件二进制文件。 甚至没有创建 rf_eval_firmware 目录。
那么、我的问题是、我们在哪里可以找到必要的固件?
我们也安装了该工具。 但令我们惊讶的是、该版本未安装固件二进制文件。 甚至没有创建 rf_eval_firmware 目录。
那么、我的问题是、我们在哪里可以找到必要的固件?
另外,文档也非常分散,请以相关文档的形式发送,以便正确设置。
谢谢
您好!
之后、该器件的 SDK 将附带毫米波传感器固件。 因此、对于 IWRL6432、它将位于 MMWAVE-L-SDK 中、安装 SDK 后会位于中 \firmware\mmwave_dfp。 我同意我们的文档过于分散、我们会持续努力解决这个问题、尤其是使用我们的最新器件。 有关 DCA1000和毫米波传感器相关的最新信息、请参阅 TI 开发人员专区中的雷达工具箱。
此致、
Pedrhom
现在、我们按照此 URL 配置 DCA1000和 IWRL6432以捕获原始数据。
我相应地更改了 LUA 脚本并运行了它。 我可以看到以下内容、
1) 1) RS232连接状态=>成功
2) 2) APPSS 固件下载=>成功
但似乎 mmwavestudio 在尝试下载 FEC 文件时失败
我已检查 mmWave Studio 正在搜索的文件的位置、但我没有看到该文件。
文件是否位于 其他位置? 或者我们是否需要从 TI 网站的其他位置下载该文件?
因为我看到了一些补丁文件。 我是否需要更改 LUA 脚本以使用这些文件而不是其查找的文件? 如果可以。 我们应该选择哪个文件?
您好!
如下所示。 您无需加载所有这些文件来进行基本的原始 ADC 数据采集、但这些文件是位置、仅供参考。
我们将在下一个版本的工具箱中更新用于 mmWaveStudio 6432的 LUA 脚本。 为方便起见、我已将它附在本答复中。
e2e.ti.com/.../3324.IWRL6432_5F00_common_5F00_device_5F00_setup.lua
此致、
Pedrhom
为了确保我们直接复制粘贴您提供的 LUA 脚本、并确保"firmware_directory_base"已相应地更改为我们的 PC。 (还根据我们的器件枚举更改了 COM 端口号)
我们仍然得到与昨天相同的误差。 COM 端口成功连接。 APPSS 固件已成功上传。 但是 mmWave Studio 看起来无法找到"RFS_FIRMWARE"。
我们使用的是"mmwave_L_SDK_05_04_00_01"、但"rfsfirmware\xWRL6432"目录中没有"mmwave_rfs_rprc.bin"。
在您公开 SDK 时、内部系统是否有可能错过该文件?
因为我们在世界其他地区的其他 PC 上下载了 SDK、但仍然缺少该文件。
谢谢
正如您建议的那样、我们首先尝试注释掉包含"RFS_firmware"的行、该行在 mmWave Studio 上产生了以下错误
然后、我们尝试将二进制文件更改为 mmwave_rfs_patch.bin、因为 LUA 脚本未使用该文件。 但它会导致以下错误。
有什么想法、我们还能尝试什么?
您好!
您没有为脚本的第59行加载正确的文件。 它需要是 mmwave_rfs_patch_rprc.bin、而不是 mmwave_rfs_patch.bin
此致、
Pedrhom
您说的是、
从""
您好!
我回去后抓取了 我链接的3324.IWRL6432_common_device_setup.lua 并运行了它。 除了 RS232端口,我什么都没有改变,它工作正常。 您可以在下面看到它使用的两个文件是 mmwave_plt_rfeval_rprc.bin (用于 APPSS 固件下载)和 mmwave_rfs_patch_rprc.bin (用于 FECSS 固件下载)。 我不确定原因是什么、在日志中、您向我显示它为 FECSS 固件下载抓取了"mmwave_rfs_patch.bin"、该文件不正确。 如我之前的回复中提到的、它需要是 mmwave_rfs_patch_rprc.bin。
此致、
Pedrhom
您好!
没有 LVDS 数据是一个常见的错误、前往 Google 搜索"site:e2e.ti.com No LVDS data"将会提供许多潜在的解决方案。 没有 LVDS 数据几乎与线性调频脉冲配置无关、也与 DCA1000 + mmWaveStudio 通信有关。 我可以看到、BAT 下方的一件事是您使用的电源额定值过低。 似乎您正在使用5V 2A 电源、我们建议使用5V 3A 电源、并且 DCA1000的电流可能足够启动、但不足以支持所需的器件线性调频脉冲。
此致、
Pedrhom
尊敬的 Pedrhom:
我们已经尝试了与 DCA1000+IWRL6432相关的几乎所有"无 LVDS 数据"解决方案。 我们的案件没有任何进展。
澄清一下、我们通过3A 电源适配器为 DCA1000提供电流、并使用2A 电源为 IWRL6432板供电。 即使使用 mmWaveStudio 也不会显示 LVDS 数据。 您要问的是在 DCA1000上使用3A 电源适配器并在 IWRL6432上使用3A 电源? 或 DCA1000上仅3A 电源适配器。 (因为我们已推出具有3A 电源适配器的 DCA1000)
我们的输出日志不会提供有关"无 LVDS 数据"的根本原因的任何信息? 是否还有任何与使用 mmwavestudio 4.X 的 IWRL6432 + DCA1000相关的视频指南? 因为与 IWRL6432 + DCA1000相关的 mmwavetoolbox 只有两章、没有提供太多详细信息。
谢谢
您好!
您是否可以尝试使用以下设置中的此捕获脚本? 没有 LVDS 数据可能意味着器件未启动、因此没有什么可捕获的。 您的输出中没有任何内容会作为一个问题向我发出尖叫、但线性调频脉冲的整体设计可能会存在时序问题。 作为供参考、此脚本和之前发送的脚本将是下周发布的下一次 Radar Toolbox 更新的一部分。
e2e.ti.com/.../chirp_5F00_mode_5F00_capture.lua
此致、
Pedrhom
谢谢 Pedrohm、我们让这个脚本正常工作。 但仍有一个问题是 DCA1000和 IWRL6432boost 在 Windows 10中运行。
但是,一旦我们使用 Windows 11机器,它就开始发出超时错误。 我查看了该论坛的问题 https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/928145/dca1000evm-mmwave-studio-unable-to-read-the-fpga-version-of-dca1000
才是唯一的方法。 您能否告知在任何新版本中是否会处理此问题。 因为这很难找到 Windows10机器。 我们只有 ddsktop、我们需要使其在笔记本电脑(即 Windows 11)上工作。
还有一个问题-您共享的捕获脚本是针对77Ghz 的脚本、因为 IWRL6432为60GHz、因为当我们加载时、GUI 中的开始频率显示为77GHz、结束频率显示为81Ghz。 请分享它的60GHz 版本。
请尽快告知。 感谢您目前的帮助
您好!
新工具箱版本已发布。
下载工具箱后、您可以使用中的 LUA 脚本:
\radar_toolbox\tools\cscripts\mmWaveStudio_luaExamples\
我对 Windows 11 (而不是10)上发生的无法读取 FPGA 版本错误的直接猜测是 Windows 11的防火墙阻止了正确的连接。 您可以暂时禁用它并重试吗?
此致、
Pedrhom
好的、Pedhrom、脚本正在工作、我们有2个问题。 在 Windows 10中、每次开始后处理时、mmWave Studio 都将关闭。 Complete mmWave Studio 关闭。 这不是以前发生的,但现在它像每次。 我们需要回答这个问题。 向客户进行演示。
在启动后处理之前、我们是否每次都要删除某些文件或某些内容。
我们可以通过某种方式独立启动运行时 MATLAB。 因此它可以捕获该 bin 文件并进行处理。 控制器。 请尽快回答我们的问题。 这种情况现在持续了这么长时间。
Windows11,没有工作,我们禁用了防火墙仍然没有成功. 您自己试用过吗? 您能分享一个视频它的工作。
您好!
我自己的计算机是 Windows 11、工作正常、每次开机自检后、mmWaveStudio 也不会崩溃。
提醒我、你们只是在寻找正确的原始数据收集吗? 没有什么太自定义的、也没有什么会使设备超出其预期用途?
您应该尝试 DCA1000 CLI 数据采集工具。 它明显更简单、重量更轻、功能更一致、这正是我们正在向寻求原始数据采集的用户推送的目标。 唯一的缺点是旋钮没有那么多、并且由 SDK 固件限制进行控制、因此 CW 模式等一些技术仍然需要 mmWaveStudio。
此致、
Pedrhom
你(们)好
我们已经购买了一个新的设备与 windows 11。 将进行测试并回复。
我们想要的一件事是、当我们获得它时、我要测试您的真实接地信号示例。
现在、我们在毫米波估算器中使用了真地面速度示例.cfg 文件。 是否有工具可以将.cfg 文件转换为 mmwavestudio 中的数据捕获 Lua 脚本? 我需要的是、查看我们返回的原始数据的 SNR 和速度分布曲线。 此外、1D 和2D FFT 会生成后处理。 这就是为什么后处理对我们是不有利的,任何建议
谢谢
您好!
显而易见、DCA1000让原始 IQ 雷达数据直接从 ADC 缓冲区中转储。 这意味着不会对该数据进行任何类型的处理(包括 FFT)、该数据对于正在开发自己的处理算法的用户非常有用。 真正的地面速度示例具有多个 FFT、CFAR、RANSAC-LSQ 等 要运行真正的地面速度示例、您无需 DCA1000。 除非您指出您要重新创建在真地面速度示例中完成的所有处理、以创建符合您需求的定制处理链。
此致、
Pedrhom