This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI 专家!
我使用 IWRL6432BOOST 并访问 常见问题解答中的 e2e.ti.com/.../faq-iwrl6432-exporting-the-radar-cube-over-uart。
我使用 MMWAVE_L_SDK_05_05_00_02中的运动和存在检测演示示示例。
我 完全遵循了所有的步骤,除了: 1. 注释掉 mmw_cli.c 文件的 motion_detect()函数中的 cli_defaultcfg_task 创建"
由于步骤1中提到的代码似乎被移至 motion_detect.c、因此我注释掉了 motion_detect.c 中的相应部分
/* DPC initialization*/ DPC_Init(); CLI_init(CLI_TASK_PRIORITY); // #if (CLI_REMOVAL == 0 && QUICK_START == 1) // // Create a Task for running default configuration // gDefCfgTask = xTaskCreateStatic( CLI_defaultcfg_task, /* Pointer to the function that implements the task. */ // "Run_Defaultcfg", /* Text name for the task. This is to facilitate debugging only. */ // DEFAULT_CFG_TASK_SIZE, /* Stack depth in units of StackType_t typically uint32_t on 32b CPUs */ // NULL, /* We are not using the task parameter. */ // DEFAULT_CFG_TASK_PRI, /* task priority, 0 is lowest priority, configMAX_PRIORITIES-1 is highest */ // gDefCfgTaskStack, /* pointer to stack base */ // &gDefCfgTaskObj ); /* pointer to statically allocated task object memory */ // #endif /* Never return for this task. */ SemaphoreP_pend(&gMmwMssMCB.demoInitTaskCompleteSemHandle, SystemP_WAIT_FOREVER); Board_driversClose(); Drivers_close(); }
我在释放模式和调试模式下构建了 appimage、但似乎没有一个能正常工作。
我无法使用 visualizer 或 term 发送配置。
最新 SDK 是否不兼容通过 UART 发送雷达立方体数据?
是否已 在最新的 SDK 中测试过通过 UART 导出雷达立方体?
如果是这样、如果 TI 专家能告诉我如何通过 UART 导出雷达立方体、我将不胜感激。
谢谢!
金世镐
尊敬的 Seho Kim:
自上一个常见问题解答帖子发布以来、我想已经发布了一两个 SDK 版本。 其中一个版本可能更改了存在和运动检测演示代码的某些内容、使该发布内容过时。 我将在第二天或第二天向您反馈更多信息。
谢谢。此致、
Josh
尊敬的 Seho Kim:
我无法重现您看到的问题。 当我按照您提到的方式修改运动和存在检测演示时、我能够发送配置并看到输出数据通过 UART 流式传输出来。 当您尝试连接并发送 cfg 时、您是否可以确认器件处于功能模式? (请根据 本文档仔细检查您的开关设置)。
[报价 userid="534204" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1403302/iwrl6432-exporting-the-radar-cube-over-uart 我使用 mmwave_L_SDK_05_05_00_02中的运动和存在检测演示例。您能否告诉我、您使用的代码中是否存在其他修改、或者是否仅涉及与导出雷达立方体相关的修改?
另外、 您在 tera Term 中使用多高的波特率来连接到串行端口? 默认情况下、运动和存在检测演示配置为115200、因此这是您应在 TeraTerm 串行端口设置中设置的值。
此致、
Josh
尊敬的 Josh:
我已根据文档对器件进行了切换。
除上述更改外、我没有进行任何其他修改。
我尝试了115200和1250000 这是设置在 https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1279165/faq-iwrl6432-exporting-the-radar-cube-over-uart
我有一个问题、这在芯片版本1上不受支持吗?
我能够使它在 ES2上工作、但在 ES1上不工作
此致、
金世镐
尊敬的 Seho Kim:
我很高兴您能够使它工作。
我遇到的一个问题是芯片版本1不支持此特性吗?
ES1器件上应该可以实现相同的雷达立方体导出;不过、SDK 5.5不支持 ES1器件。 这将解释您所面临的问题。 对于 ES1器件、您需要使用旧版本的 SDK (超过5.3.0.2的任何 SDK 5版本都不支持6432 ES1器件)。
此致、
Josh