工具与软件:
您好、TI 专家!
我使用 IWRL6432BOOST 并访问 常见问题解答中的 e2e.ti.com/.../faq-iwrl6432-exporting-the-radar-cube-over-uart。
我使用 MMWAVE_L_SDK_05_05_00_02中的运动和存在检测演示示示例。
我 完全遵循了所有的步骤,除了: 1. 注释掉 mmw_cli.c 文件的 motion_detect()函数中的 cli_defaultcfg_task 创建"
由于步骤1中提到的代码似乎被移至 motion_detect.c、因此我注释掉了 motion_detect.c 中的相应部分
/* DPC initialization*/
DPC_Init();
CLI_init(CLI_TASK_PRIORITY);
// #if (CLI_REMOVAL == 0 && QUICK_START == 1)
// // Create a Task for running default configuration
// gDefCfgTask = xTaskCreateStatic( CLI_defaultcfg_task, /* Pointer to the function that implements the task. */
// "Run_Defaultcfg", /* Text name for the task. This is to facilitate debugging only. */
// DEFAULT_CFG_TASK_SIZE, /* Stack depth in units of StackType_t typically uint32_t on 32b CPUs */
// NULL, /* We are not using the task parameter. */
// DEFAULT_CFG_TASK_PRI, /* task priority, 0 is lowest priority, configMAX_PRIORITIES-1 is highest */
// gDefCfgTaskStack, /* pointer to stack base */
// &gDefCfgTaskObj ); /* pointer to statically allocated task object memory */
// #endif
/* Never return for this task. */
SemaphoreP_pend(&gMmwMssMCB.demoInitTaskCompleteSemHandle, SystemP_WAIT_FOREVER);
Board_driversClose();
Drivers_close();
}
我在释放模式和调试模式下构建了 appimage、但似乎没有一个能正常工作。
我无法使用 visualizer 或 term 发送配置。
最新 SDK 是否不兼容通过 UART 发送雷达立方体数据?
是否已 在最新的 SDK 中测试过通过 UART 导出雷达立方体?
如果是这样、如果 TI 专家能告诉我如何通过 UART 导出雷达立方体、我将不胜感激。
谢谢!
金世镐