主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM、、、 IWR6843
工具与软件:
环境:IWR6843LEVM + DCA1000EVM
现在可以使用 mmWave Studio (ver:2.1.1.0)工具获取 adc_data.bin 文件; 但是、根据研发需求、我需要使用 python 编写一个工具来在线解析 ADC 数据、因此需要实时获取 ADC 数据、
我已经学习了"DA1000EVM 数据采集卡用户指南(修订版 A).pdf"、 现在我很清楚、PC 和 DCA 会通过 UDP 传输 ADC 数据、以及的 IP 地址、配置和数据端口号
DCA1000是已知的、 但仍有几个问题要问:
1.如何将 BSS FW 和 MSS FW bin 文件加载到 DCA1000? 按照使用 mmWave Studio 工具、我们每次都需要加载它。
2.如何为 DCA1000或 IWR6843LEVM 提供配置?