请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843AOP 主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
工具与软件:
您好、TI 成员:
我们开发了一种使用 AWR1843AOP 芯片的定制电路板。 我们使用 UART 基本引导加载程序对其进行了编程。
首先、我们通过 uniflash 对其进行编程以启用开发模式、然后我们从"闪存"对应用映像进行编程。 在从 CCS 进行刷写时、我们 修改了"image.syscfg"、整个过程没问题、应用程序运行正常。 但是、当我们为定制电路板加电/断电时、该模块不工作。 我们必须通过在 nRESET 引脚上提供低电平来手动复位它。 我们已将 nReset 连接到 PMIC_3.3V、仅供您参考。 我们还在 nRESET 引脚中连接一个10k 上拉电阻和0.1uF 电容、但模块 在上电复位时仍然挂起。
下面是复位电路

SOP 电路

我的电路是否需要校正、或者是否有任何缺失?
谢谢你