This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:AWR1843AOP:上电 nRESET

Guru**** 2563410 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1405626/awr1843aop-awr1843aop-power-on-nreset

器件型号:AWR1843AOP
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

您好、TI 成员:

我们开发了一种使用 AWR1843AOP 芯片的定制电路板。 我们使用 UART 基本引导加载程序对其进行了编程。

首先、我们通过 uniflash 对其进行编程以启用开发模式、然后我们从"闪存"对应用映像进行编程。 在从 CCS 进行刷写时、我们 修改了"image.syscfg"、整个过程没问题、应用程序运行正常。 但是、当我们为定制电路板加电/断电时、该模块不工作。 我们必须通过在 nRESET 引脚上提供低电平来手动复位它。 我们已将 nReset 连接到 PMIC_3.3V、仅供您参考。 我们还在 nRESET 引脚中连接一个10k 上拉电阻和0.1uF 电容、但模块 在上电复位时仍然挂起。

下面是复位电路  

SOP 电路  

我的电路是否需要校正、或者是否有任何缺失?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到您展示的代码片段有任何错误、但可能 SOP 模式未正确锁存。 如果 NRST 在 SOP 引脚稳定之前超过1.7V、它不会将器件置于正确的 SOP 模式。

    上电期间、您需要与 NRST 一起探测 SOP 引脚、以查看 SOP 引脚在 NRST 超过1.7V 之前是否稳定。