This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:关于 TX 开始时间和 ADC 开始时间的问题

Guru**** 1756540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1395862/awr1642-regarding-the-issue-of-tx-start-time-and-adc-start-time

器件型号:AWR1642

工具与软件:

您好! 也许我误解了。 您能详细分析两个参数对混频器的影响吗?

在图中、TX 开始时间控制天线的传输、而 ADC 开始时间控制采样过程。 混频器中的基准信号与传输信号相同。 由于配置了 ADC 启动时间、ADC 采样的起始频域与传输信号不同。 这不会导致距离误差吗? 它是否由内部元件进行补偿?

例如、SensorConfig 的设置如下。 起始频率为 77(GHz)+ 30.03(MHz/us )* 6(us )= 77.18(GHz)。  由于 Tx 开始时间设置、传输信号的频率小于77.18GHz。您能否告诉我现在传输信号的开始频率和混频器中的基准信号的开始频率?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    如果我错了、请回答我的问题、但我认为您可能会混淆模块(在接收器级之后发生)与 A2D 采样的混合。 。 混频后会对 IF 信号进行采样 计算的 因此、在混合级中不会遗漏任何频率分量。  

    但是、选择 ADC 开始时间的标准是同步稳定所需的时间。 如果时间不够、您可以在 IF 信号中看到一些其他频率分量。 请 考虑这是您的分析。

    此致、

    Kaushik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik

    我明白了! 感谢您的答复!

    请看一下我的以下陈述。 这是我的正确理解吗?

    配置中的起始频率为77GHz。 根据上述配置、在 mmWave Studio 中进行后处理后、起始频率信息为77.1802GHz、等于77000 (MHz)+30.03 (MHz/us)* 6 (us)。 因此、合成器使用了 ADC 启动时间。 设置 ADC 启动时间后、合成器将等待。 此时、信号的频率从77GHz 开始上升、但直到启动后才传输。 天线将以起始频率+ADC 时间*斜率发射信号。 我对吗?

    我还尝试更改了 Tx 开始时间。 Tx 开始时间是否控制天线是否打开? 如果我将 Tx 开始时间设置为大于 ADC 采样时间的值、则天线将不会发送。 对吗?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    请在下面找到我的回复:

    1. Tx 在采样开始之前开始发送(典型 Tx 匝数时间是在 ADC 启动时间之前)。 起始频率根据采样开始进行偏移、因为这是采样时可用的频率、您需要以此进行计算。
    2. TX 开始时间控制天线何时打开、而不控制天线是否打开。 是的、Tx 启动时间应不小于 ADC 启动时间。

    此致、

    Kaushik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:  

    感谢您的答复。

    我对参数有类似的问题 Tx 开始时间 、它出现在他的图中(在参数 ADC 开始时间上方)。

    我的问题是:  

    1. 在  Tx 开始时间  是否为非零、变速器的起始频率是否存在偏移? 例如、在他的设置中、如果我更改  Tx 开始时间 若为1us、 传输的起始频率将为77GHz+30.03(MHz/us)*1(us)=77.03003GHz。 我是对吗?
    2. 为 Tx 开始时间  非零时、TX 线性调频脉冲将被发送到 直流/直流转换器  是否具有如上所述的相同频率偏移?

    我对传输的起始频率感兴趣、因为我想使用雷达信号的相位。

    非常感谢!

    此致!
    Qi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qi:

    请按以下方式查找我的回答:

    1. 有。 您在这里的理解是正确的。 即使 Tx 未开启、斜坡也会在空闲时间结束时开始。
    2. 当 Tx 开启时、发送的信号将与信号匹配、因为这是获取 IF 所需的信号。

    此致、

    Kaushik