工具与软件:
您好! 也许我误解了。 您能详细分析两个参数对混频器的影响吗?
在图中、TX 开始时间控制天线的传输、而 ADC 开始时间控制采样过程。 混频器中的基准信号与传输信号相同。 由于配置了 ADC 启动时间、ADC 采样的起始频域与传输信号不同。 这不会导致距离误差吗? 它是否由内部元件进行补偿?
例如、SensorConfig 的设置如下。 起始频率为 77(GHz)+ 30.03(MHz/us )* 6(us )= 77.18(GHz)。 由于 Tx 开始时间设置、传输信号的频率小于77.18GHz。您能否告诉我现在传输信号的开始频率和混频器中的基准信号的开始频率?
谢谢!