This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:以太网规范

Guru**** 1753810 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM, AWR2944
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1405424/awr2944evm-ethernet-specification

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件: AWR2944

工具与软件:

您好!

我已经知道、EVM 中是否应该有特定的路由器用于以太网数据、例如 AWR2944EVM 中的 OOB 以太网演示

此致、
Eswaramoorthy Sugavanam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:AWR2944EVM

    工具与软件:

    您好!

    我使用的是 AWR2944EVM、通过我遵循的以太网步骤传输数据并得到结果。
    第1步:我已使用预构建的 appimage - awr2944_mmw_demotTDMEnet.appimage 刷写 EVM

    步骤2:将 EVM 板连接到多端口路由器并从路由器连接到 PC
    步骤3:给定 queryLocalIp 命令后返回0.0.0.0

    第4步:我已经尝试运行预构建的二进制文件 a. awr2944_mmw_demo_mssTDMENET.xer5f、b. awr2944_mmw_demo_dssTDMENET.xe66、但获得相同的结果可以帮助我解决这个问题、我弄错了、应该这样回答正确。

    此致、
    Eswaramoorthy Sugavanam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Eswaramoorthy、

    有关这些步骤、请遵循 SDK 中的用户指南。

    建议将 EVM 直接连接到 PC、并为 EVM 分配一个静态 IP 地址。

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!  

    感谢您的快速响应

    我尝试过 SDK 用户指南中解释的内容、但我不知道您说的可以为您已推理的流程指定路径和页码。  

    此致、  

    Eswaramoorthy Sugavanam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Eswaramoorthy

    您可以在此处找到详细信息"C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_06_00_01/mcu_plus_sdk_awr294x_09_00_00_15/docs/api_guide_awr294x/EXAMPLES_NETWORKING.html"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    很抱歉这么晚才回复、
    我检查了您提到的示例、但所有这些示例都使用外部路由器进行 DHCP IP 分配、但我想您让我将 EVM 直接连接到 PC。

    此致、
    Eswaramoorthy Sugavanam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个星期以来,我已经张贴了这个表单 ,但没有重要的答复我得到,至少只是答复我没有任何答复,所以我们不会等待你的答复

    此致、
    Eswaramoorthy Sugavanam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eswara:

    路由器没有具体要求、任何支持基本交换的多端口路由器都应该在这里工作。

    此致、

    Shruti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Eswaramoorthy Sugavanam:

    由于我不在办公室,我无法回答你的问题。

    我看到您已提出另一个 E2E 申请、请求将其用于路由器、我的同事将在该主题中对此作出同样的回应。

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    是的、但我仍然无法弄清您指出的示例

    此致、
    Eswaramoorthy Sugavanam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Eswaramoorthy Sugavanam:

    让我将此 E2E 与另一个线程合并、以获得更好的上下文。 我的同事将讨论这一点

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eswara:

    您需要具有以下连接才能使该示例正常工作-  

    1.在 EVM 和路由器之间连接一根以太网电缆

    2.用一根以太网线将路由器连接到电脑。

    3.用一根以太网电缆将主网络连接到路由器、路由器会根据此网络为 EVM 分配 IP 地址。

    此外、我可能看到您使用的波特率不正确。 请按照用户指南中提到的步骤操作  mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02/docs/mmwave_mcuplus_sdk_user_guide.pdf

    如果在修改后的连接之后您仍然面临类似的问题、请告诉我。

    此致、

    Shruti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gupta:

    谢谢你的答复,但我已经使它工作,然后你的答复。

    此致、
    Eswaramoorthy Sugavanam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴知道您的问题已解决。

    我将在此处结束该主题帖。

    此致、

    Shruti.