主题中讨论的其他器件: AWR2944
工具与软件:
您好!
我已经知道、EVM 中是否应该有特定的路由器用于以太网数据、例如 AWR2944EVM 中的 OOB 以太网演示
此致、
Eswaramoorthy Sugavanam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我已经知道、EVM 中是否应该有特定的路由器用于以太网数据、例如 AWR2944EVM 中的 OOB 以太网演示
此致、
Eswaramoorthy Sugavanam
器件型号:AWR2944EVM
工具与软件:
您好!
我使用的是 AWR2944EVM、通过我遵循的以太网步骤传输数据并得到结果。
第1步:我已使用预构建的 appimage - awr2944_mmw_demotTDMEnet.appimage 刷写 EVM
步骤2:将 EVM 板连接到多端口路由器并从路由器连接到 PC
步骤3:给定 queryLocalIp 命令后返回0.0.0.0
第4步:我已经尝试运行预构建的二进制文件 a. awr2944_mmw_demo_mssTDMENET.xer5f、b. awr2944_mmw_demo_dssTDMENET.xe66、但获得相同的结果可以帮助我解决这个问题、我弄错了、应该这样回答正确。
此致、
Eswaramoorthy Sugavanam
您好、 Eswaramoorthy
尊敬的 Eswara:
您需要具有以下连接才能使该示例正常工作-
1.在 EVM 和路由器之间连接一根以太网电缆
2.用一根以太网线将路由器连接到电脑。
3.用一根以太网电缆将主网络连接到路由器、路由器会根据此网络为 EVM 分配 IP 地址。
此外、我可能看到您使用的波特率不正确。 请按照用户指南中提到的步骤操作 mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02/docs/mmwave_mcuplus_sdk_user_guide.pdf
如果在修改后的连接之后您仍然面临类似的问题、请告诉我。
此致、
Shruti.