This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL1432:Rx 有一个或两个 HPF?

Guru**** 1782690 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL1432, IWR1443
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1405902/iwrl1432-rx-have-one-or-two-hpf

器件型号:IWRL1432
Thread 中讨论的其他器件: IWR1443

工具与软件:

图显示 IWRL1432在每个 RX 中具有两个滤波器。


但在 SDK 中、 只能设置 1个 HPF  

/*!
*@μ s 短暂线性调频脉冲配置文件 HPF 转角频率。 这是一个常见的 HPF 转角频率值
所有线性调频脉冲的 IF 频率。 \n
*|值|定义|
*|----- |----- |
*| 0 | 175kHz HPF 转角频率|
*| 1 | 350kHz HPF 转角频率|
*| 2 | 700kHz HPF 转角频率|
*| 3 | 1400kHz HPF 转角频率|
*有效范围:0至3
*/
uint8 c_ChirpRxHpfSel;

我可以设置两个吗?

—————————

与 IWR1443相比、可以设置 HPF1和 HPF2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。 专家将在接下来的24小时内作出答复。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    请允许我24小时在内部讨论此问题、并给您提供答案。

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    在接收子系统中有两个滤波器、其中一个是 LPF 滤波器、另一个是 HPF 滤波器。 因此、我们只能在 SDK 中设置最多1个 HPF 设置。

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以设置 LPF 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    我们无法设置 LPF。

    此致

    Ankit