Thread 中讨论的其他器件: IWR1443
工具与软件:
图显示 IWRL1432在每个 RX 中具有两个滤波器。
但在 SDK 中、 只能设置 1个 HPF
/*!
*@μ s 短暂线性调频脉冲配置文件 HPF 转角频率。 这是一个常见的 HPF 转角频率值
所有线性调频脉冲的 IF 频率。 \n
*|值|定义|
*|----- |----- |
*| 0 | 175kHz HPF 转角频率|
*| 1 | 350kHz HPF 转角频率|
*| 2 | 700kHz HPF 转角频率|
*| 3 | 1400kHz HPF 转角频率|
*有效范围:0至3
*/
uint8 c_ChirpRxHpfSel;
我可以设置两个吗?
—————————
与 IWR1443相比、可以设置 HPF1和 HPF2