This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:Aurora 发送器最大速度

Guru**** 1920410 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1403545/awr2944-aurora-transmitter-maximum-speed

器件型号:AWR2944

工具与软件:

您好!

我们计划从 Aurora 接口采集雷达数据、我们想知道 aurora 支持的最大速度是多少、在 AWR2944数据表中我们还没有看到 aurora 的任何规格、数据表中只提到了 LVDS。 我可以考虑极光的 LVDS 最大速度900Mbps 吗? 或仅适用于 LVDS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravindh:

    请允许我向专家咨询、下周早些时候与您联系。

    BR、

    Anand 的 Animesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、我期待您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravindh、

    对于 aurora、您可以使用4个 LVDS 通道、因此它为900 x 4 = 3.6Gbps

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Saswat。