请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR2944 工具与软件:
您好!
我们计划从 Aurora 接口采集雷达数据、我们想知道 aurora 支持的最大速度是多少、在 AWR2944数据表中我们还没有看到 aurora 的任何规格、数据表中只提到了 LVDS。 我可以考虑极光的 LVDS 最大速度900Mbps 吗? 或仅适用于 LVDS?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.