This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:CAN##39;t Flash (因 QSPI_D1而产生) CAN##39;t PULLUP

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM, UNIFLASH, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1402863/awr2944-can-t-flash-due-to-qspi_d1-can-t-pullup

器件型号:AWR2944
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

Gurus、您好!

我几乎复制了 AWR2944EVM 设计、即 PROC113D 版本。 我将闪存 IC 更改为 GD25Q64EWIGR。

但我无法刷写固件、Uniflash 错误如下所示。

我测试了闪存 IC 的电压、发现  QSPI_D1直流电压为2.4V、不过我使用了10K 上拉电阻上拉到3V3_VIO。

我 使用了参数发现 AWR2944的 V11引脚有一个连接到 GND 的电阻器、电阻器大约为20K--40K。 因此、 QSPI_D1直流电压降至2.4V。

我想知道如何在闪存之前将 V11引脚设置为高阻态? 或任何其他解决方案?

此致!

Tony Liu

PS:闪存错误消息:

[2024/8/21 μ s:下午2:22][INFO] Cortex_R5_0:初始化完成。
[2024/8/21下午2:34:22][info] Cortex_R5_0:在位置 C:\ti\uniflash_8.6.0\偏 斜 db\content\TICloudAgent\win\ccs_base\mmwave\Gen2/images/sbl_uart_uniflash.release.tiimage 处发送 UART Uniflash 映像
[2024/8/21下午2:34:41] [ERROR] Cortex_R5_0:Xmodem 发送失败、EVM 无响应或响应不正确或用户已取消、对 EVM 下电上电、然后再次运行此脚本!!
[2024/8/21 μ s:下午2:41][INFO] Cortex_R5_0:UART Uniflash 映像已发送。
[2024/8/21下午2:34:41] [INFO_Cortex_R5_0:在位置 E:/Fangjiajia/TDM/sbl_qspi.release.tiimage 发送 SBL 图像
[2024/8/21下午2:34:51] [ERROR] Cortex_R5_0:Xmodem 发送失败、EVM 无响应或响应不正确或用户取消、对 EVM 下电上电、然后再次运行此脚本!!
[2024/8/21下午2:34:51] [ERROR] Cortex_R5_0:Xmodem 恢复失败、EVM 无响应或响应错误或用户已取消、对 EVM 下电上电、然后再次运行此脚本!!
[2024/8/21 μ s:下午2:51][INFO] Cortex_R5_0:SBL 图像已发送
[2024/8/21下午2:34:51][INFO] Cortex_R5_0:在位置 E:/Fangjiajia/TDM/awr2944_corner_radar_921600_points.appimage 上发送应用映像
[2024/8/21下午2:34:51] [ERROR] Cortex_R5_0:Xmodem 发送失败、EVM 无响应或响应不正确或用户取消、对 EVM 下电上电、然后再次运行此脚本!!
[2024/8/21下午2:34:51] [ERROR] Cortex_R5_0:Xmodem 恢复失败、EVM 无响应或响应错误或用户已取消、对 EVM 下电上电、然后再次运行此脚本!!
[2024/8/21 μ s:下午2:51][info] Cortex_R5_0:Appimage sent
[2024/8/21 μ s:下午2:51][INFO] Cortex_R5_0:实例已初始化!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使我移除 R39、QSPI_D1电压仍然为2.4V。 因此它与闪存 IC 无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您为什么假设上拉电阻是问题? 我们在 EVM 上有相同的驱动程序、从未出现任何问题。

    您能否确认 您使用哪些引脚进行闪存?

    您的电路板是否有 XDS110、或者您是如何连接到 PC 的?

    您使用的 SOP 模式是什么?

    您是否通过测量 VBGAP 以确保器件为0.9V 和 XTAL 以确保器件在40MHz 上运行来确认器件是否正确启动? 您是否已完成所有阻抗检查和电压检查、以确保电源和所有其他一切都符合电路板的预期?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aozer、

    VBGAP=0.886V。

    稍后测试 XTAL 分流板。 我们使用与  PROC113D 相同的引脚、如下图所示。

    但很抱歉、我们不使用 XDS110、这是导致问题的原因吗?

    我们使用 FT232 IC 来隐藏 TTL 以链接到 PC。

    感谢您的答复。

    我期待您尽快回复。

    此致!

    Tony Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    我让晶体供应商测试 XTAL、XTAL 可以。

    但 SOP2为1.7V、而 SOP1=0V 且 SOP0=3.1V。

    我删除了 R299、然后 SOP2=0V。  SOP 设置如下。

    同时、SOP4通过100K 电阻器上拉至3V3。 我将上拉电阻替换为510K、SOP2仍为1.7V。

    SOP2 1.7V 不是2944.U18引脚(1.8V)、因为 U18 = 1.79V、而不是1.7V。 当我 删除了 R299时、SOP2=0V。

    我不知道 SOP2如何为1.7V?

    我使用两个电路板进行了测试、这些电路板由不同的 PCB 供应商制造、两个电路板的 SOP2=1.7V。

    我期待尽快回复。

    此致!

    Tony Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    您是否可以自己审阅我的原理图文件?

    我的电子邮件地址是: thliu@linpowave.com

    非常感谢。

    此致!

    Tony Liu